Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Steckverbindung Mehrpolig  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Rundsteckverbinder
451-Steckverbinder
581-Steckverbinder
62GB-Steckverbinder
680-Steckverbinder
691-Steckverbinder
692-Steckverbinder
712-Steckverbinder
720-Steckverbinder
723-Steckverbinder
932-Steckverbinder
934-Steckverbinder
ASi-Steckverbinder
C091-Steckverbinder
CA-Steckverbinder
Ceres-Steckverbinder
CPC-Steckverbinder
eco|mate®-Aquarius-Steckverbinder
HD30-Steckverbinder
HR10-Steckverbinder
HR11-Steckverbinder
HR22-Steckverbinder
HR25-Steckverbinder
HR30-Steckverbinder
HR34B-Steckverbinder
HR41-Steckverbinder
JR-Steckverbinder
M12-Kupplung
M17-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Metalok Bantam Steckverbinder
LF-Steckverbinder
PX04-Steckverbinder
PX07-Steckverbinder
PX08-Steckverbinder
RST-Steckverbinder
RPC1-Steckverbinder
RPC2-Steckverbinder
Serie-02-Steckverbinder
SP21-Steckverbinder
SR30-Steckverbinder
T411-Steckverbinder
UT0-Steckverbinder
UTG-Steckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Steckverbinder für Militär, Luft- und Schifffahrtstechnik
Industrie-Steckverbindersysteme
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Steckverbindung Mehrpolig
^

Die mehrpolige Steckverbindung

Im Bereich Kabel, Stecker und Verbinder gibt es neben Klemmleisten und Steckverbindungen für Leiterplatten oder Koax-Kabel und anderem auch den Bereich der mehrpoligen Steckverbindungen. Mehrpolige Steckverbindungen kommen zum Beispiel im Bereich Telekommunikation als TAE-Stecker bzw. Anschlussbuchse vor. Es gibt noch mehr Bereiche, in denen mehrpolige Steckverbinder gefragt sind. Die Formen variieren zum Teil. Vielfach sind die Eigenschaften der Steckverbindungen - wie bei AMP-Steckverbindungen- für deren Einsatz entscheidend, wenn ein Steckverbinder IP67 (wasserdicht), Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit oder Motorenöl bietet und damit die Normen IEC 529 und DIN 40050 IP 67 erfüllt. Solche AMP-Steckverbinder gibt es in der Steuerung von Feldbussen in der Produktion.

Arten mehrpoliger Steckverbindungen

Buccaneer Stecker

Bei dem Buccaneer Stecker handelt sich um von der Umwelt gegen Wasser abgedichtete Rundsteckverbinder, die für raue Umgebungen konzipiert sind. Einige Modelle verfügen über eine Außenverschraubung. Die Stecker dienen für ein- bis dreiphasige Anwendungen im Bereich Abwasser, im Wasser, im Bereich Hoch- und Tiefbau, in Gas- und Erdölwerken, für den Anschluss von Außenbeleuchtungen und sonst in der Industrie.

Der CPC Steckverbinder

Der Name CPC Steckverbinder kommt von „Circular Plastic Connector“, kurz CPC, was so viel bedeutet wie runder Plastikverbinder. Die Steckverbinder werden in der Industrie bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Was hier der Vorteil ist, die Steckverbinder können von minus 55 Grad bis plus 125 Grad eingesetzt werden.

Die HTS-Steckverbinder

HTS-Steckverbinder gibt es als Buchsen- und Steckereinsätze. Neben dem Einsatz unter rauen Bedingungen in der Industrie wird der Standard in der Bahntechnik genutzt. Der HTS-Steckverbinder wird daher Industriesteckverbinder bezeichnet.

Der Metalok Bantam Steckverbinder

Hier handelt es sich um mehrpolige Rundstecker. Die Verbinder werden an den Kabeln bzw. Leitern festgecrimpt. Crimp-Buchsen und Crimp-Stecker werden mit angeboten. Es gibt auch Rundstecker als Flanschdosen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.