Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Skiträger

  Skiträger  (0 Angebote unter 27.571.838 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Skiträger"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Skiträger
^

Mit dem Skiträger Wintersport-Equipment auf dem Fahrzeug transportieren

Wintersportler montieren Ski oder Snowboards gerne außen am Fahrzeug, um im Innenraum noch genügend Platz für Gepäck und Passagiere zu haben. Skiträger erweisen sich dabei als nützliches Kfz-Zubehör.

Skiträger zur Montage am Fahrzeugheck

Skiträger, die am Fahrzeugheck montiert werden, sind in der Regel nur kompatibel mit Fahrzeugen, die am Heck ein Reserverad montiert haben (vor allem zu finden bei Geländefahrzeugen). Die Montage des Skiträgers am Reserverad erfolgt mittels Spanngurten oder Klemmen und ist ohne Werkzeug möglich. Die Ski/Snowboards werden senkrecht stehend transportiert.

Skiträger zur Montage auf dem Fahrzeugdach

Hier unterscheidet man grundsätzlich zwischen Modellen, die als Aufsatz für einen vorhandenen Dachgepäckträger erhältlich sind und Modellen, die ohne Dachgepäckträger direkt auf das Fahrzeugdach montiert werden können.

Montage in Kombination mit einem Dachgepäckträger

Skiträger werden auf vorhandene Dachgepäckträger montiert, das heißt, das Fahrzeug muss über eine Dachreling oder nachträglich montierbare Grundträger verfügen. Diese Grundträger werden mit parallel verlaufenden Metallschienen bestückt, auf welchen die Skiträger montiert werden können. 
Ein Skiträger- System besteht aus zwei Elementen, die auf die quer laufenden Grundschienen des Dachgepäcksystems montiert werden können. Diese Elemente sind Klapp-Elemente, die die Wintersportgeräte sicher einklemmen. Auf der Innenseite ist eine Gummierung angeschlagen, um beim Einklemmen keinen Schaden anzurichten. Viele Modelle sind mit einem Schloss erhältlich, um Diebstähle zu vermeiden. Alternativ kann hier auch auf separate Skihalter für das Dachträgersystem (oft im Set enthalten) gesetzt werden.

Montage direkt auf dem Fahrzeugdach

Für Fahrzeugdächer, die aus Stahl gefertigt sind, sind magnetische Skiträger erhältlich. Diese werden direkt auf das Fahrzeugdach montiert und benötigen keine Reling oder Dachgepäckträger. Diese Lösung funktioniert nicht auf Dächern aus Aluminium oder Carbon und nur bedingt auf Fahrzeugen, die mit einer Folie beklebt sind. Häufig sind diese Systeme nur bis zu einer bestimmen Reisegeschwindigkeit zugelassen. Beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.