Sicherheits-Entsorgungsbehälter entlasten von Sorgen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter schützen wirksam Ihre Mitarbeiter vor Gesundheitsschäden und das Unternehmen vor Brandgefahren. Damit entlastet der
Behälter das Personal, weil Arbeitsschutzvorschriften und
Umweltschutz gleichzeitig eingehalten werden. In Laboratorien und der industriellen Produktion sind die Sicherheits-Entsorgungsbehälter nicht mehr wegzudenken. Im Wesentlichen dienen die Behälter der Wiederaufbereitung von mit Lösungsmitteln verschmutzen Lappen oder der Entsorgung kontaminierter Abfälle. Anhand einiger Entscheidungskriterien finden Sie schnell, was Ihrem konkreten Bedarf entspricht.
Der Sicherheits-Entsorgungsbehälter und das Volumen
Im Wesentlichen beginnt damit der Gedanke zur richtigen Auswahl. Sie müssen wissen, wie viele Lappen oder Abfallreste in einer Abteilung entsorgt werden müssen. Es gilt zu überlegen, ob Sie je Arbeitsraum einen Behälter mit etwa 20 Litern Fassungsvermögen oder einen Sammelbehälter mit 80 Litern oder mehr Volumen zur Verfügung stellen wollen. Nicht nur der Aufwand für die Entleerung sollte bei Ihrer Entscheidung eine Rolle spielen. Wichtiger ist es, dass die Behältnisse sich gut in den Arbeitsprozess der Mitarbeiter einbinden lassen. Zufriedene Mitarbeiter und ein gutes Arbeitsklima sind für die Erreichung bester Umsatzziele immer von Vorteil. Wägen Sie daher genau ab.
Einsatzbereiche der Sicherheits-Entsorgungsbehälter
Mit Sicherheits-Entsorgungsbehältern können Sie nicht nur mit Lösungsmittel verschmutzte Lappen, sondern auch
Ölbindemittel und
Chemikalienbinder, Granulate und umweltgefährdende Stoffe sammeln und abtransportieren lassen, wenn das Behältnis dies zulässt. Sondieren Sie daher die Produktauswahl nach konkreten Bedürfnissen. Wenn Sie zwischen Abfall und wiederverwertbaren Putzlappen unterscheiden, erwerben Sie zwei Gefäße.
Zum Thema Brandschutz
Kleine Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit Löchern im Bodenbereich beugen aufgrund der Ausdünstungsmöglichkeit der Entzündung von Putzlappen vor, die mit Lösungsmitteln getränkt waren. Gleichzeitig sollte der Bodenbereich vermeiden, dass Flüssigkeitsreste austreten und daher dicht sein. Ein Fußpedal ermöglicht es, den Lappen wegzuwerfen, ohne den Deckel von Hand zu öffnen. Große Gefäße haben Rollen zum leichten Abtransport und verfügen je nach Transportvorschriften über abschließbare Deckel. Das Material, egal, ob Edelstahl oder Kunststoff, sollte dem Inhalt widerstehen können.