Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schnellverschlussbeutel

  Schnellverschlussbeutel  (2.022 Angebote unter 27.909.629 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schnellverschlussbeutel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schnellverschlussbeutel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   135   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schnellverschlussbeutel
^

Der wiederschließbare Druckverschlussbeutel und seine Vorteile bzw. Einsatzgebiete

Druckverschlussbeutel sind Beutel aus Kunststoff, die durch einen speziellen Verschluss luft- und häufig auch wasserdicht verschlossen werden können. Dieser Verschluss besteht aus zwei Kunststoffleisten, die an beiden Innenseiten der Tüte parallel angebracht sind und die diese, wenn sie aufeinander gedrückt werden, vollständig verschließen. Da der Verschluss meist direkt bei der Herstellung der Tüte integriert und fest mit dem Material verbunden wird, ist er stabil und abreißsicher.

Verwendung

Druckverschlussbeutel sind praktische Helfer im Bereich Versand / Verpackung. Die verschließbaren Beutel sind mehrfach verwendbar und eignen sich zum Beispiel für die Aufbewahrung von empfindlichen Kleinteilen, die so sicher und geschützt vor Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen verwahrt werden können.
Auch frische Lebensmittel wie Käse, Wurst oder Gemüse lassen sich prima darin verstauen. Während sie in ihren bereits angebrochenen ursprünglichen Verpackungen vermutlich rasch dem Verfall preisgegeben wären, bieten die praktischen Beutel die Möglichkeit, angebrochene Speisen noch länger genießen zu können.

Materialien und Größen

Verschiedene Kunststoffe können bei deren Herstellung Verwendung finden. Die gängigsten Modelle sind aus Polypropylen bzw. Polyethylen, die sich durch ihre besondere Reißfestigkeit, Flexibilität und Transparenz auszeichnen, wobei sie außerdem lebensmittelverträglich sind.
Auch Größe und Struktur der Beutel sind variabel. Die Stärken liegen zumeist in Bereichen von 50 bis 90 Mikrometern. Das Format gibt es abhängig von den jeweiligen Verwendungsformen ebenfalls in verschiedenen Größen, die Grundform ist aber fast immer rechteckig.

Mit Beschriftungsstreifen oder Etiketten

Je nachdem, wo die praktischen Helfer eingesetzt werden, gibt es sie mit verschiedenen Ergänzungen. Beschriftungsstreifen und Etiketten erleichtern etwa Sortierungsbedürfnisse. Vorrichtungen zum Aufhängen sind für den privaten und gewerblichen Gebrauch der Tütchen gleichermaßen nützlich. Druckverschlussbeutel sind zudem in transparenter aber auch in farbiger Ausführung erhältlich. Für gewerbliche Zwecke gibt es sie außerdem farbig mit transparentem Sichtfenster, wodurch eine optimale Produktpräsentation ermöglicht wird. Für lichtempfindliche Waren bietet sich die Verwendung von speziellen UV-Schutz Folienbeuteln oder blickdichten, schwarzen Materialien an, die außerdem der diskreten Verpackung spezieller Gegenstände dienlich sein können.

Der Umwelt zuliebe

Damit auch die Umwelt nicht zu kurz kommt, sind die Kunststoffe, die für die Herstellung der Beutelchen eingesetzt werden, meist biologisch abbaubar und kompostierbar. Ohnehin stellen sie durch ihre mehrfache Verwendbarkeit eine ausgesprochen umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verpackungsformen dar und sind zudem praktisch und äußerst vielseitig.
Noch mehr Möglichkeiten finden Sie auf unserer Gesamtübersicht Folien, Beutel, Säcke.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.