Der Sandstrahlanzug schützt bei der Arbeit mit Sandstrahlgeräten
Der Sandstrahlanzug ist eine Prallschutzkleidung, die vor den mechanischen Einwirkungen des Strahlgutes und seiner Stäube bei der Arbeit mit
Sandstrahlgeräten schützt. Er ist als Overall gefertigt und kann individuell eingestellt werden. Er lässt sich komfortabel tragen und gewährt die benötigte Bewegungsfreiheit.
Prallschutzkleidung beim Sandstrahlen
Die Prallschutzkleidung übernimmt beim
Sandstrahlen folgende Aufgaben:
- Schutz des Körpers vor feinen und gröberen Staubpartikeln,
- möglichst hohe Bewegungsfreiheit und
- angenehme Trageeigenschaften.
Der Sandstrahlanzug besteht aus robustem Gewebe, das die mechanischen Einwirkungen des Strahlgutes dämpft. Eine übliche Kombination ist Baumwolle und Leder. Beide Materialien halten die Staubpartikel vom Körper fern. Dies gilt für sehr feine Partikel bis hin zu ganzen Körnern. Die meisten Sandstrahlanzüge haben keine Eingrifftaschen oder andere offene Nähte. Die Verschlüsse sind meist durch das Material verdeckt, auch das unerwünschte Eindringen von Partikeln durch den Arm- oder Beinsaum lässt sich durch verstellbare Abschlüsse vermeiden. Sie können auf die individuellen Körpermaße angepasst werden.
Arbeitsschutz und Sandstrahlen
Der
Arbeitsschutz beim Sandstrahlen ist in den Grundsätzen der Prävention der Gesetzlichen Unfallversicherung geregelt. Die GUV-R 500 gibt einen klaren Überblick der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung jedes Mitarbeiters an Sandstrahlgeräten. Die folgende Auflistung gilt für das manuelle Sandstrahlen, das auch als Freistrahlen bezeichnet wird:
- Sandstrahlanzug, der die Schultern und den Körper bedeckt,
- Atemschutzgerät, das zum Sandstrahlen geeignet ist,
- entsprechende Handschuhe und Schuhe.
Wenn bei dem manuellen Sandstrahlen giftige Stoffe in die Luft gelangen, stellt diese Situation besondere Anforderungen an die Schutzkleidung. Der nötige Schutzanzug sollte eine glatte und reißfeste Oberfläche haben. In Kombination mit einem Atemschutzgerät sind belüftbare Sandstrahlanzüge gefordert. Die Atemluftzufuhr muss während der Strahlarbeiten jederzeit gewährleistet bleiben um Gefahren aus den giftigen Stäuben zu vermeiden. Alle Mitarbeiter, die sich im Bereich der Sandstrahlarbeiten aufhalten, müssen eine Schutzbrille tragen, die freiwerdende Stäube und kleine Strahlteilchen von den Augen fernhält.