Reflektoren - sehen und gesehen werden
Reflektoren werfen auftreffendes Licht zurück und ermöglichen durch ihre Abstrahlung entweder eine bessere Lichtausbeute oder bieten die Möglichkeit, im Dunkeln auch unbeleuchtete Gegenstände optisch zu erfassen. Je nach Typ werden unterschiedliche Wirkungen des Reflektors erzielt.
Sammeln und abgeben
Reflektoren arbeiten nach einem einfachen Prinzip. Sie sammeln das Licht und strahlen es wieder ab. Hierbei kann durch individuelles Einsetzen der einzelnen Bestandteile des Reflektors der Winkel und somit die Richtung des abgestrahlten Licht und dessen Bündelung beeinflusst werden. Durch die geringere Lichtdichte eines Reflektors gegenüber eigenständigen Leuchtquellen wird eine Blendung vermieden. Reflektoren funktionieren immer nur dann, wenn Licht aus einer externen Lichtquelle auftrifft.
Sicher mit dem Rad unterwegs
An
Fahrrädern sind Reflektoren zur Erreichung eines verkehrssicheren Zustandes vorgeschrieben. Weiße Reflektoren sind als
Frontreflektor anzubringen, rote Reflektoren bilden als Heckreflektor das Schlusslicht. Damit Sie auch ohne gesonderte Lichtquelle aus einem seitlichen Winkel nicht übersehen werden können, sind Speichenreflektoren in orange effektive und durch Einklemmen in die Speichen der Laufräder leicht anzubringende Möglichkeiten.
Fahrzeugsicherheit mit Reflektoren
Damit Ihr Fuhrpark und Ihre sonstigen Fahrzeuge gut sichtbar sind, kommen verschiedene
Kfz-Reflektoren zum Einsatz. Grundlegend gilt auch hierbei, passen Sie die Farbe des Reflektors an die Beleuchtungsfarbe an. Rote Reflektoren sind meist im Heckbereich anzutreffen, orangefarbene kennzeichnen seitliche Ausladungen sowie Randbereiche und weiß kann im Frontbereich oder zur zusätzlichen Wirkung im hinteren Bereich eingesetzt werden. Gerade im Kfz-Bereich gibt es bauart- und modellspezifische Reflektoren, die bei Bedarf jeweils passend gewählt werden müssen. Zusatzreflektoren sorgen für ein Plus an Sicherheit.
Flexibel einsetzbare Reflektoren
Reflektoren, die ohne Halterung einfach flächig angebracht werden können, sind in vielen anderen Bereichen einsetzbar: Absicherungen von ausladenden Teilen und Ladungen im Dunkeln, das Markieren von Ecken und Kanten an Gebäuden oder das Anbringen an Bäumen an forstwirtschaftlich genutzten Straßen und Wegen. Reflektion heißt nicht nur, sichtbar machen, sondern auch sichern und markieren. Hilfreich ist in vielen Bereichen nicht nur eine reflektierende Lackierung, sondern der zusätzliche Einsatz von
Reflektorband.
Lichtausbeute
Damit Ihr
Leuchtmittel die maximale Leistung erbringt, ist es sinnvoll, das abgestrahlte Licht umzulenken und auf einzelne Punkte zu konzentrieren. Dabei kommen
Lampenreflektoren zum Einsatz. Breitstrahlende Reflektoren ermöglichen das Ausleuchten einer großen Fläche, dies wird in der Allgemeinbeleuchtung nötig. Stark bündelnde Reflektoren mit einem geringen Abstrahlwinkel werden benutzt, um punktgenaue Lenkungen und Akzente mit Licht zu setzen.