Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Polizeibedarf  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Polizeibedarf“
Überbegriffe
Polizeikelle
Auch Anhaltestab genannt und dient Einsatzorganisationen wie der Feuerwehr oder Polizei zur Verkehrsleitung. Ein- oder beidseitig beleuchtete Modelle sind möglich.
Pfefferspray
Darin befindet sich ein Reizstoff, der gegen Menschen und Tiere eingesetzt wird und z. B. eine Schwellung der Augen bewirkt.
Weitere Informationen zum Thema Polizeibedarf
^

Polizeibedarf - Sicherheit geht vor

In Deutschland ist es Aufgabe der Polizei, die innere Sicherheit zu schützen. Dies geschieht sehr häufig durch präventive Maßnahmen wie Verkehrskontrollen oder Verkehrsleitungen bzw. durch repressive Maßnahmen wie etwa zur Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten und der Täterverfolgung. Die Vollzugsbeamten bedürfen daher je nach Einsatzbereich neben der Dienstkleidung wie etwa einer Polizeiuniform und Dienstwaffe, weitere Hilfsmittel:
  • Elektroschocker,
  • Handschellen,
  • kugelsichere Westen,
  • Pfefferspray und
  • Polizeikellen und
  • Warnwesten.
Auch private Sicherheitsdienste greifen zum eigenen Schutz auf diese Artikel zurück.

Elektroschocker

Der Elektroschocker führt durch eine hohe Stromspannungspitze zu einer Lähmung des sensorischen und motorischen Nervensystems und macht die Zielperson damit für etwa eine Minute bewegungsunfähig. Der Elektroschocker zählt daher zu den nicht tödlichen Waffen.
Folgende Ausführungen sind verfügbar:
  • Handgeräte (ähneln einer Pistole, reagieren aber nur auf Kontakt),
  • Stabgeräte,
  • Elektroschock-Pistolen (die Projektile haben eine Drahtverbindung zur Waffe) oder
  • Armbänder (können durch eine Fernbedienung ausgelöst werden).
  • Handschellen
Sie dienen dazu, eine Person mit Metallringen um die Handgelenke zu fesseln, und gelten als relativ sicher, da man sich auch mit Schlüssel nicht selbst befreien kann, wenn die Schlösser zum Körper hin zeigen. Unterschiede gibt es in der Verbindung der Ringe. Eine Kette lässt Bewegungen der Hände in alle Richtungen zu, während Gelenkverbindungen die Bewegungsfreiheit auf eine Richtung begrenzen.

Kugelsichere Westen

Kugelsichere Westen schützen den Träger vor Verletzungen durch Projektile aus Kleinwaffen und Messerstichen. Sie liegen über Brust und Rücken und schützen so alle lebenswichtigen Organe. Die Westen werden je nach abzuwehrender Gefahr in verschiedene Schutzklassen eingeteilt, auf die man bei der Ausrüstung mit optimalem Schutz achten sollte.

Pfefferspray

Der Einsatz von Pfefferspray dient dazu, einen Angreifer auf Abstand zu halten. Pfefferspray besteht meist als Wirkstoff aus Oleoresin Capsicum, was aus Paprika, Chili und anderen Capsiumsorten gewonnen wird. Zudem beinhaltet das Behältnis auch Treibgas. Je nachdem, ob ein Sprühstrahl oder Sprühnebel erzeugt wird, reicht ein Abstand von einem bis zu fünf Metern. Die Augenlieder schwellen bei Kontakt mit dem Wirkstoff an und führen zu fünf bis zehn Minuten geschlossenen Augen. Beim Einatmen folgen Husten und Atemnot; betroffene Haut brennt und juckt.

Polizeikellen

Polizeikellen werden zum Tei auch als Anhaltestäbe bezeichnet. Die Kelle wird zur Verkehrsleitung durch die Polizei genutzt, etwa bei Verkehrskontrollen.

Warnwesten

Warnwesten sorgen für eine bessere Erkennbarkeit von Personen bei Nebel oder Dunkelheit und bestehen aus Signalfarben und reflektierenden Streifen. Die Warnwesten sind auch mit Beschriftung erhältlich.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.