Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Medizinische Photometer  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Medizinische Photometer“
Überbegriffe
Miniphotometer
Diese Photometer nutzen Küvettensysteme zur Analyse verschiedener Werte wie Hämoglobin, Lactat, Cholesterin oder Erythrozythen aus Vollblut oder Plasma.
Reflexions-Photometer
Reflexionsphotometer nutzen hingegen Trocken-Reagenzträger (Teststreifen) zur Bestimmung wichtiger Faktoren in Blut oder Harn.
Weitere Informationen zum Thema Medizinische Photometer
^

Ein medizinisches Photometer als Instrument der Diagnostik

Ein medizinisches Photometer erlaubt nicht nur die Konzentrationen bestimmter Feststoffe in flüssigen Medien anhand der Lichtabsorption zu bestimmen, wobei es in der Medizin oft um Blut, Plasma oder Harn geht, sondern auch die Reflexion von Trocken-Reagenzträgern auszuwerten. Man unterscheidet daher
  • Miniphotometer und
  • Reflexions-Photometer.

Miniphotometer

Das Miniphotometer ist ein medizinisches Photometer, welches in Labor, Praxis oder Krankenhaus Werte in Blut oder Plasma für Hämoglobin, Lactat, Cholesterin oder Erythrozyten ermöglicht. Die Auswertung und Diagnostik erfolgt auf der Basis eines Küvettensystems.

Zur Funktionsweise

Ein Mini-Photometer bestrahlt eine Lösung mit Licht. Anhand der durchtretenden Strahlen und deren Wellenlänge sowie der Konzentration der Lösung und dem Lichtweg kann man die Konzentration von Feststoffen in Lösungen anhand des auf dem Photodetektor wieder auftreffenden Lichtes auswerten. Diese Gesetzmäßigkeit wird das Lambert-Beersche-Gesetz genannt. Mini-Photometer sind Tischgeräte, die zwecks Analyse ein Untersuchungsgefäß aufnehmen.

Küvettensysteme

Da mit dem Mini-Photometer Flüssigkeiten untersucht werden, benötigt man als Gefäße Küvetten. Küvetten sind spezielle zylindrische oder quadersäulenförmige Glas- oder Kunststoffgefäße, die eine photometrische Untersuchung zulassen, indem der Flüssigkeit ein Reagenz hinzugefügt wird, was zu einer Farbänderung der Probe führt. Mini-Photometer werden häufig als Set mit Gefäßen und Reagenzien verkauft.

Reflexions-Photometer

Ein medizinisches Photometer als Reflexions-Photometer ist zur Bestimmung der Konzentration von Stoffen aus Blut oder Urin auf Teststreifen oder Trocken-Reagenzträgern bestimmt. So gibt es für Arztpraxen kleine Tischgeräte, in die ein Teststreifen einfach in einen Schlitten gesteckt wird, um sich das Ergebnis im Display anzeigen zu lassen. Ein integrierter Thermodrucker oder eine serielle Schnittstelle zu einem PC sind für die Dokumentation des Ergebnisses vorhanden.

Zur Funktionsweise eines Reflexions-Photometers

Der Reflexionsgrad eines Stoffes führt zu einer bestimmten Wellenlänge, anhand derer man den Stoff erkennen kann. So kann man Bilirubin als Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin mit Wellenlängen von 546 nm und 560 nm identifizieren. Jedes Reflexions-Photometer variiert von der Wellenlänge entsprechend der Stoffe, die analysiert werden können.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.