Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Mal-Hilfsmittel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Mal-Hilfsmittel“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Mal-Hilfsmittel
^

Mal-Hilfsmittel - Tipps und Tricks in der Verarbeitung von Farben

Mal-Hilfsmittel stellen als Bestandteil im Bereich Künstlerbedarf / Bastelbedarf zur Herstellung von Kunstwerken praktische Hilfsmittel zur Verfügung, die man im Überblick kennen sollte, da man von deren positiver Wirkungsweise direkt profitieren oder sie auch in anderen ähnlichen Fällen meist vorteilhaft nutzen kann. Zudem vermeidet man ungewollte Arbeitsergebnisse, erhält Anregungen für neue Kreationen und vermeidet Enttäuschungen.

Oberflächenschutz durch Firnis, Leinölfirnis oder Fixative

In der Öl- oder Acrylmalerei stellt Firnis ein wichtiges Mal-Hilfsmittel dar, weil es den Farben als Schutzschicht zusätzlichen Glanz verleiht und zudem vor Vergilben und Verschmutzungen schützt. Unter Firnis versteht man aus natürlichen Mitteln hergestellte Überzugsmittel, wie etwa die Leinölfirnis. Bleistift-, Kohle-, Pastell- oder Kreidezeichnungen kann man dagegen nicht mit Firnis bepinseln: hierbei bietet sich das Aufsprühen von Fixativen an, damit nichts verwischt und die Oberfläche dauerhaft geschützt wird.

Struktur bieten mit Malgel, Strukturpaste oder Verdickern

Dreidimensionale Effekte in Bildern erreicht man durch das Auftragen dickerer Farbschichten, was bei zähen Ölfarben recht einfach ist. Acrylfarben dagegen sind relativ flüssig und müssen mit einem Malgel oder Verdickern verdickt werden, um 3-D-Effekte zu erzielen oder das Weglaufen stark verdünnter transparenter Farben zu verhindern. Mit Strukturpaste lassen sich eben so Unebenheiten, Muster oder Reliefe erzeugen, die man anschließend in der gewünschten Acrylfarbe übermahlen kann.

Farben für besondere Zwecke - Patinafarbe oder Siebdruckpaste

Patinafarbe (von patina = dünne Schicht aus Verwitterungsprodukten) erlaubt es als Mal-Hilfsmittel, eine Oberfläche in Struktur und Farbe in einer natürlichen bzw. künstlichen Alterung darzustellen, um einen antiken Effekt zu erreichen. Man kann Oberflächen wie Holz, Metall oder Stein damit behandeln. Zudem sind täuschend echte Metalleffekte möglich. Siebdruckpaste ist dagegen für eine bestimmte gestalterische Technik des Farbauftragens mittels eines Siebes besonders geeignet, während Ölfarben mittels Pinseln oder Spachteln und Acrylfarben mittels Pinseln oder Schwämmen aufgetragen werden.

Malmittel, Sikkativ, Retarder oder Mattierungsmittel

Malmittel gelten als besondere Mal-Hilfsmittel für Öl- und Acrylfarben und unterstützen Farbeffekte wie glänzend, seidenmatt bzw. matt oder tragen dazu bei, dass die Farbe schneller oder verzögert trocknet, um die Verarbeitung zu erleichtern. Mattierungsmittel dagegen verändern die schnell trocknenden Acrylfarben und machen sie matt. Mit einem Acryl Retarder kann ferner die Trocknungszeit künstlich verlängert werden. Sikkative dagegen beschleunigen die Trocknungsphase von Ölfarben. Ohne Sikkative kann es sein, dass ein Ölgemälde bis zu einem Jahr trocknen muss, bis eine Firnis aufgetragen werden kann.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.