Der Luftfilterschlüssel – ein Öldienst-Werkzeug
Diese Einordnung des Luftfilterschlüssels im Bereich des Öldienst-Werkzeugs mutet zunächst verblüffend an. Wenn man sich jedoch vor Augen hält, dass bei einer professionellen
Kfz-Werkstattausstattung das eine oder andere Werkzeug auch multifunktional verwenden lässt, kann, ist die Einordnung plötzlich ganz naheliegend, denn mit dem dreiarmigen Luftfilterschlüssel lassen sich auch
Ölfilter bewegen, zumal diese dreiarmige Klaue mittig eine Aufnahme für einen Steckschlüssel oder eine Ratsche bietet.
Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten
Der Luftfilterschlüssel mit seinen drei Klauen ist verwendbar, um Ölfilter zu lösen. Zudem kann man den Schlüssel aber in erster Linie ebenso an LKW-Bremsanlagen nutzen, um festsitzende Granulatkartuschen von Drucklufttrocknern bzw. Lufttrockner-Patronen an Nutzfahrzeugen los zu schrauben. Mit „Luftfilter“ wird hier also nicht der klassische im Motorraum eines
PKW sitzende Luftfilter gemeint, sondern ein Druckluftfilter. Für den passenden Schlüssel wird daher häufig auch die Bezeichnung Kartuschenschlüssel verwendet.
Kurz zum Aufbau
Der Luftfilterschlüssel ist sehr stabil aufgebaut, indem er aus zwei flachen, runden Stahlplatten besteht, die sandwich-förmig übereinander liegen. Dazwischen sind drei im 120-Grad-Winkel versetzte, rechtwinklig nach unten abgeknickte Stahlbolzen befestigt, die in einer Zahnung auslaufen. Diese Bolzen oder Krallen, sowie die Platten sind mit sechs Schrauben und Muttern stabil fixiert. In der Mitte der Platten ist eine Vertiefung, ein Innenvierkant, für den Anschluss eines Steckwerkzeugs. Diese Kralle kann über einen Zylinder gestülpt werden und verkantet sich beim Drehen etwas, so dass der Zylinder im Werkzeug extrem fest geklemmt wird. Zudem laufen die Krallen von der Form her in Richtung der Platte leicht konisch zu, so dass man durch Aufpressen verschiedene Bauteilgrößen sehr fest greifen kann. Aus all diesen Gründen können sehr hohe Kräfte mit der Drehbewegung auf das Bauteil ausgeübt werden.
Das Material
Der Luftfilterschlüssel darf sich nicht verbiegen und muss zudem eine gehärtete Oberfläche besitzen, um Absplitterungen oder Korrosion auf Dauer zu vermeiden. Daher wird zur Herstellung des Schlüssels meist Werkzeugstahl verwendet, der zusätzlich brüniert ist.
Angaben zum Schlüssel
Die Hersteller geben an für welche Durchmesser der Schlüssel nutzbar ist, welcher Antrieb passt und was die Kralle wiegt.