Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lebensmittelkanister

  Lebensmittelkanister  (62 Angebote unter 27.603.959 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lebensmittelkanister“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lebensmittelkanister"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lebensmittelkanister
^

Im Lebensmittelkanistern Lebensmittel und Wasser sicher lagern

Für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten, wie Wasser und anderen Lebensmitteln, eignen sich Kanister sehr gut. Sie sind einfach in der Handhabung. Ihr geringes Eigengewicht, die relativ kleine Füllmenge und der integrierte Tragegriff erleichtern den häufigen Transport und die regelmäßige Nutzung.

Die Lebensmittelkanister in Industrie und Gewerbe

Die Lebensmittelkanister sind praktische Aufbewahrungen für Wasser, Öl und andere flüssige Nahrungsmittel. In diesen Lagerbehältern können die Stoffe leicht eingefüllt, entnommen und transportiert werden. Die Lebensmittelkanister stehen selbstständig und sicher. Das wichtigste Kriterium, das für einen Lebensmittelkanister spricht, ist die äußerst flexible Handhabung bei einer guten Lagerfähigkeit.

Material und Volumen

Der Lebensmittelkanister besteht aus Kunststoffen, enthält jedoch keine Metalle. Dieses Material zeichnet sich durch seine neutrale Wirkung auf Wasser und Lebensmittel aus. Es wirkt nicht auf den Kanisterinhalt ein, wie es bei Metallkanistern der Fall wäre. Die Kunststoffkanister für Lebensmittel sind bereits ab fünf Litern Füllvolumen erhältlich. Die größten Lebensmittelkanister fassen bis zu 35 Liter. Je größer das Volumen gewählt ist, umso schwerer und somit unhandlicher wird der Kanister.

Baugröße und Lagerung von Lebensmittelkanistern

Das entscheidende Kriterium für einen Lebensmittelkanister ist seine gute Handhabung. Er verfügt über einen Tragegriff und eine weite Einfüllöffnung. Häufig ist auch ein Ablass integriert, über den die Flüssigkeit entnommen werden kann. Die kubische Bauform ermöglicht das platzsparende und sichere Verstauen. Einige Kanistersysteme können auch gestapelt werden.

Lagerbare Stoffe

Im industriellen oder gewerblichen Einsatz sind Lebensmittelkanister häufig zu finden. Sie dienen der professionellen Lagerung von flüssigen Nahrungsmitteln wie Wasser, alkoholischen Getränken oder Ölen. Zusätzlich können die Lebensmittelkanister schlagfest ausgerüstet sein. Jeder Lebensmittelkanister muss entsprechend beschriftet werden.

Lebensmittel- oder Benzinkanister?

Jeder Kanister ist in seinem Äußeren recht ähnlich, doch nicht jeder kann mit allen Stoffen befüllt werden. Die Eignung für Lebensmittel haben nur solche Kanister, die nicht negativ auf die Lagerstoffe einwirken. Daher eignen sich Benzinkanister in keinem Fall für die Aufbewahrung von Lebensmitteln oder Wasser. Gleichermaßen ist auch Benzin in einem Lebensmittelkanister nicht sicher aufbewahrt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.