Mit dem Kolonienzählgerät die Vermehrung von Mikroorganismen kontrollieren
In der
Mikrobiologie werden zu Untersuchungs- und Forschungszwecken Mikroorganismen aller Art vermehrt. Hierzu werden am häufigsten Petrischalen verwendet, auf deren Nährmedium winzige Proben aufgetupft wurden. Nach einer gewissen Zeit müssen diese Tupfer und die neugebildeten Tupfer, in der Fachsprache Kolonien genannt, gezählt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Geräte, um die Kolonienzahl auszuwerten.
Kurzüberblick
Sie haben die Auswahl zwischen manuellen
Hand-Kolonienzählern und automatischen Koloniezählgeräten, wobei eine seltene Zählung für manuell und eine serienmäßige Zählung für automatisch spricht. Die Geräte sind jeweils mehr oder minder komfortabel bedienbar, weshalb man bei der Auswahl auf einige Eigenschaften achten sollte.
Manuelle Kolonienzählgeräte
Manuelle Koloniezählgeräte, auch sehen zum Teil einem Kugelschreiber ähnlich. Mit der Spitze kann man die gezählte Kolonie markieren, wobei meist eine LED-Zählanzeige im hinteren Ende den Zählvorgang registriert. Bei anderen Modellen liegt die Petrischale auf einem beleuchteten Sockel mit runder Öffnung. Vielfach ist bekannt, dass das Zählen mit Leuchtstofflampen durch Blend- und Lichtnebeneffekte beeinträchtigt wird, was zur Folge hat, dass der Zählvorgang mühsam, fehlergefährdet und langsam von statten geht. Daher wird hier öfter auf eine Beleuchtung schräg von oben, schräg von unten und eine zuschaltbare Aufsichtleuchte gesetzt. Ein am Gerät befestigtes Vergrößerungsglas macht das Erkennen, Markieren und Zählen der Kolonien leichter.
Automatische Kolonienzählgeräte
Die
automatischen Kolonienzähler erkennt man daran, dass das Bild der Petrischale von oben mit einer Farbkamera ausgewertet wird, weshalb solche Geräte einen Deckel und um störende Lichteffekte auszuschließen auch oft Seiten- und Rückwände besitzen. Manche Zähler besitzen ein eigenes Mehr-Zoll-Farb-Display, auf dem man die Ergebnisse direkt ablesen kann, andere werden mit einem zusätzlichen Laptop geliefert.
Zur Effizienz automatischer Zähler
Mit einem automatisierten Gerät können z.B. 400
Petrischalen mit bis zu 1.000 Kolonien/Schale pro Stunde ausgewertet werden. Schwer erkennbare Kolonien können ebenfalls fehlerfrei erkannt werden. Für Mischkulturen werden mit speziellen Kolonienzählgeräten bis zu acht verschiedene Farben unterschieden. Optimal ist es, wenn man für Sonderfälle das Gerät alternativ auf das Zählen per Mausklick umstellen kann.