So vielfältig sind Karten
Egal, ob analog oder digital, Karten zeigen raumbezogene Gegenstände, Prozesse oder Sachverhalte. Es gibt viele verschiedene Kartentypen. Sie dienen der Präsentation und Datenhaltung. Karten finden in vielerlei Hinsicht ihre Verwendung.
Die verschiedenen Kartenarten
Landkarten
Landkarten sind ein nützliches Arbeits- und Hilfsmittel. Je nach Kartenart werden unterschiedliche Geländeausschnitte dargestellt. Verschiedene Modelle werden angeboten:
- Topographische Karten: Bei diesen Modellen geht es um Gewässer, Vegetation, Geländeformen, Verkehrslinien, Grenzen, Siedlungen und orientierungsbedingte Erscheinungen.
- Geographische Karten: Sie enthalten nützliche Informationen über Bergbau, Energiewirtschaft, Industrie und Agrarwirtschaft sowie Informationen über Vegetation und Bodennutzung.
- Thematische Karten: Sie stellen ein bestimmtes Kartenthema dar und verfügen über vereinfachte topographische Kartengrundrisse.
- Stumme Karten: Sie sind auch als Umrisskarten bekannt. Sie zeigen ein geographisches Grundprinzip mit verschiedenen, jedoch stark vereinfachten Informationen.
Speisekarten
Speisekarten kennt man hauptsächlich aus der Gastronomie. Das Aussehen und die Gestaltung sind eine Art Aushängeschild für Ihr Restaurant, Café oder ein Hotel. Das Erscheinungsbild, Material sowie die Verarbeitung sollte dem Ambiente entsprechend gewählt werden. So empfiehlt es sich nicht, in einem Imbiss eine
Speisekarte in edlem Ledereinband mit mehreren Seiten zu wählen, diese Modelle eignen sich eher für Hotels oder für eine gehobenere Gastronomie. Achten Sie bei Speisenkarten auf einen passenden Druck und auf abgestimmte Farben. Denn die Qualität der Speisekarte verrät viel über die Qualität Ihres Hauses.
Visitenkarten
Damit hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck. Alle wichtigen Informationen über Sie als Geschäftspartner oder über Ihr Unternehmen sind durch eine
Visitenkarte auf einen Blick ersichtlich. Sie sollte dem Unternehmen entsprechend angepasst werden. Schließlich handelt es sich bei einer Visitenkarte um das Aushängeschild und die Präsentation Ihres Unternehmens. Mit dem richtigen Format, meist Scheckkartengröße, passt die Karte in jede Geldbörse und ist schnell griffbereit und jederzeit verfügbar.
Karteikarten
Karteikarten sind unabkömmliche Organisationshilfsmittel. Sie werden häufig von Schülern oder Studenten als Lernhilfen verwendet. Alle Lerninhalte können thematisch sortiert und auf den Kärtchen festgehalten werden. Für die richtige Reihenfolge oder eine ordentliche Aufbewahrung eignen sich spezielle Karteikästen. Ebenso finden
Karteikarten ihre Verwendung in Büros oder Arztpraxen. Wichtige Informationen wie Adressen oder Telefonnummern sind auf den Kärtchen optimal aufgehoben. Die verschiedenen Größen und Formate bieten Ihnen viele Möglichkeiten. Die Kärtchen sind in blanko, kariert oder in liniert sowie in verschiedenen Farben erhältlich.
Motivkarten
Mit Gruß- oder
Motivkarten sind Sie für jeden Anlass, egal, ob Hochzeit, Geburtstag oder für den schnellen Urlaubsgruß, gewappnet. Die Auswahl ist sehr groß und vielfältig. Für besondere Effekte sind sogar Karten in 3D erhältlich. Gutscheinkarten eignen sich optimal als kleine Aufmerksamkeit, zum Beispiel zur Firmeneröffnung oder zu einem Jubiläum.