Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Infotafel

  Infotafel  (333 Angebote unter 29.257.361 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „infotafeln“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Infotafel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Infotafel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Infotafel
^

Mit der Organisationstafel Planungen, Konzepte und Termine veranschaulichen

Eine Organisationstafel ist eine Präsentations- und Infotafel, die für Besprechungen, Planungen und andere Darstellungen genutzt werden kann.

Tafelvarianten

Die Wahl der passenden Organisationtafel wird nach ihren Einsatzort und Zweck bestimmt.Tafeln, die in Innenbereichen als Organisationstafeln dienen, sind in Form von Magnet-, Kork- oder Kunststofftafeln erhältlich. An ihnen können mithilfe von Pins oder Magneten Informationen für Mitarbeiter, Gäste oder Besucher angebracht und auch leicht wieder entfernt werden. Sollen die Informationen nicht durch Fremde zu entfernen sein, können auch verglaste Tafeln verwendet werden. Von Vorteil ist hier, wenn die Verglasung möglichst reflexionsarm ist, damit die Sicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen uneingeschränkt möglich ist.

Anbringen an der Wand, als Bodenaufsteller oder als Pylon

Die Infotafel kann gut sichtbar an der Wand angebracht werden – egal, ob im Hoch- oder Querformat. Als flexible Variante eignet sich dagegen die Variante als Bodenaufsteller. Diese kann einfach an ein passendes Stativ fixiert werden. Ein schwerer Gussfuß sorgt dafür, dass die Tafel über einen sicheren Halt verfügt und nicht umkippen kann. Sollen die Tafel dauerhaft an einem Standort aufgestellt werden, können auch Pylone gewählt werden. Diese sind in mobilen Varianten zur Aufstellung im Innenbereich, aber auch zum Einbetonieren für Außenbereiche erhältlich.

Eine Organisationstafel für den Außenbereich

Beschilderungen im Betriebsgelände oder Kennzeichnungen im städtischen Bereich benötigen eine Organisationstafel im weiteren Sinne. Hierbei handelt es sich um eine Glasstele, die durch ihr Sicherheitsglas die dargestellten Informationen vor äußeren Einflüssen schützt. Eine korrosionsgeschützte Aluminiumkonstruktion ermöglicht den langfristigen Gebrauch jener Tafeln für den Außenbereich. Bei Glasstelen sind individuelle Anfertigungen möglich, damit die Einmaligkeit des Unternehmens auch im Außenbereich zur Geltung kommen kann.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.