Hubbadewannen - Mehr Komfort für Patient und Personal
Im Alter oder bei Krankheit und Behinderungen kann die Körperpflege schnell zur Herausforderung werden. In vielen Fällen werden ein
Toilettenrollstuhl oder komplette
Duschliegen nötig. Um auch in Altenheimen, im betreuten Wohnen und in Kliniken ein Optimum an Lebens- und Pflegequalität zu bieten, ist der Einsatz von
Pflegesystemen wie die Hubbadewanne empfehlenswert. Der Einsatz einer solchen entlastet gleichzeitig Ihr Personal.
Was kann eine Hubbadewanne?
Die Hubbadewanne sollte in jedem Fall individuell in der Arbeitshöhe einstellbar sein. Eine stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht das bestmögliche Anpassen der Wannenhöhe an die Arbeitshöhe des Pflegepersonals. Dadurch wird der Rücken geschont und der Mitarbeiter kann sich ohne Anstrengung der Pflege des Patienten widmen. Um bestmögliche Pflege zu gewährleisten, ist eine Pflegeöffnung zur optimalen Reinigung des Intimbereiches angebracht. Dadurch hat das Personal ohne Mühe die Möglichkeit eine akkurate Patientenreinigung durchzuführen. Ein Umlagern während des Badevorganges wird somit weitestgehend vermieden. Die Bedienelemente der Wanne sollten möglichst leicht zugänglich und auch während des Pflegebades gut erreichbar angebracht sein. Eine Kippbarkeit der Hubbadewanne ermöglicht es, die Position optimal anzupassen.
Optimal für Patienten
Hoher Komfort und besonders viel Sicherheit bei der Pflege gehen mit der Nutzung einer Hubbadewanne einher. Hierbei gilt es, einige Parameter zu beachten. Die Wanne sollte in jedem Fall über eine Sitzfunktion verfügen. Dies ermöglicht eine sichere und belastungsfreie Position beim Baden. Ein ergonomisch gehaltener Fußbereich in Kombination mit einer richtig gewählten Wanneninnenlänge gibt zusätzliche Sicherheit und ermöglicht einen bequemen Badevorgang. Eine Kippbarkeit der Hubbadewanne ermöglicht es, die Position optimal anzupassen. Damit ein einfacher und möglichst schonender Ein- und Ausstieg möglich wird, sollte die Wanne in jedem Fall von allen handelsüblichen
Patientenliftern unterfahrbar gehalten sein. Hier muss unbedingt auf die räumlichen Gegebenheiten geachtet werden, damit diese Funktion entsprechend genutzt werden kann. Optionale Zubehörelemente wie Luftsprudelbäder, Soundsysteme und Farblichttherapiesysteme erhöhen den Komfort für den Patienten zusätzlich.