Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Homogenisator  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Homogenisator“
Überbegriffe
Hand- Gewebe- homogenisator
Mit diesen Gefäßen aus Glas oder Kunststoff können Sie Gewebe oder Zellsuspensionen schonend per Hand aufschließen.
Homogenisator-Antrieb
Wenn Sie regelmäßig Handhomogenisatoren verwenden, bietet sich der Kauf eines Homogenisator-Rührwerkes an.
Ultraschall-Homogenisator
Eine weitere, häufig verwendete Methode zum Aufschluß von Zellen in Suspension ist der Ultraschall.
Abwasser-Homogenisiergerät
Standardisierte Geräte für die Homogenisierung und Teilung von Proben bei der Abwasseruntersuchung.
Beutelmischer-Homogenisiergerät
Zur Analyse von Nahrungsmitteln eingesetze Geräte, die mit Paddeln die Proben zerschlagen.
Weitere Informationen zum Thema Homogenisator
^

Mit dem Homogenisator homogene Mischproben erhalten

Der Homogenisator ist in der speziellen Analytik ein Gerät, mit dem man in den unterschiedlichsten Bereichen homogene Mischproben herstellen kann. Dies ist vielfach in der Probenvorbereitung unerlässlich. Mit dem Homogenisator ist auch ein Zellaufschluss möglich, um in der biochemischen Analytik an den Inhalt von Zellen zu gelangen, etwa um Eiweiße oder die DNA zu untersuchen.

Die Anwendungen

Homogenisatoren benötigt man zum einen in der Abwasseranalytik, um die Qualität von Abwässern oder stehenden Gewässern zu prüfen, zum anderen aber auch in der Milchindustrie, um die großen Milchfettmoleküle zu zerkleinern, damit die Milch nicht zu schnell aufrahmt und für den Mensch besser verdaulich ist.

Die unterschiedlichen Apparate

Homogenisatoren gibt es in unterschiedlichen Varianten, so etwa
  • Abwasser-Homogenisiergerät für die Homogenisierung und Teilung von Proben in der Abwasseranalytik,
  • Beutelmischer-Homogenisierungsgerät zur Vorbereitung der Analyse von Lebensmittelproben, mit kleinen Paddeln, die die Probe zerkleinern,
  • Hand-Gewebe-Homogenisator zum langsamen und vorsichtigen manuellen Aufschluss von Gewebe oder Zellemulsionen oder den
  • Ultraschall-Homogenisator, wobei mit Ultraschall meistens Zellen in Suspensionen aufgeschlossen werden.
Homogenisatoren können nach Art und Erfinder unterschieden werden in Apparate nach Dounce, Duall, Griffiths bzw. Potter-Elvehjem. Der Homogenisator nach Dounce besteht z. B. aus Glas und ist oft besonders dann geeignet, wenn nach dem Homogenisieren der Zellkern noch erhalten bleiben soll.

Was bei der Anwendung zu beachten ist

Bei der Anwendung physikalischer Trennungsverfahren, wie bei der Homogenisierung, wird Energie frei, die sich in einem mehr oder minder hohen Temperaturanstieg zeigt. So kann es zum Teil erforderlich werden, den Homogenisator in einem Eisbad zu kühlen.

Das Zubehör

Wenn man überwiegend Hand-Homogenisierer betreibt, lohnt sich recht schnell die Anschaffung eines Homogenisator-Antriebes, der einem perfekt die Arbeit des Rührens abnimmt. Es handelt sich hier um ein sehr effektives Rührgerät. Hand-Homogenisierungsgeräte sind wegen des hohen körperlichen Aufwandes auf kleine Volumen von bis zu maximal 100 ml Lösung oder Gewebe vorgesehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.