Das Hiss-Seilschloss ermöglicht eine einfache Handhabung
Das Hiss-Seilschloss sichert Fahnen und
Flaggen vor Diebstählen. Fahnen sind beliebte Gegenstände, die als Sammelobjekt oder einfach nur aus Spaß gerne einmal gestohlen werden. Vor allem spezielle Fahnen und Flaggen, deren Verwendung ausschließlich öffentlichen Einrichtungen vorbehalten ist, werden häufig bei Nacht und Nebel von ihrem Fahnenmast entfernt.
Das Hiss-Seilschloss verhindert den Diebstahl
Um Fahnen und Flaggen vor dem Diebstahl zu schützen, bietet sich die Ausstattung der Fahnenmasten mit einem Hiss-Seilschloss an. Üblicherweise werden Fahnen an Fahnenmasten mit einem Seil aufgezogen. Das Seil wird entweder durch ein Konterseil betätigt oder bequemer mit Hilfe einer Seilkurbel. Während es für die einfache Hiss-Einrichtung mit einem Konterseil kaum eine Möglichkeit der Diebstahlsicherung gibt, erlaubt ein moderner Fahnenmast mit einem Seil, das in einem Profil verdeckt ist, die Sicherung mit dem Hiss-Seilschloss.
Das Hiss-Seilschloss ist einfach zu bedienen
Ein
Fahnenmast, dessen Seil sich in einem Mastprofil verbirgt und mit einer Kurbel verbunden ist, lässt sich spielend leicht bedienen. Allein durch Betätigung der Kurbel wird die Fahne an dem Seil gehisst. Gerade dann, wenn große Fahnentücher an einem Fahnenmast befestigt werden, bietet sich ein Sicherungssystem an, da die einfache Zugvorrichtung mit Konterseil nur mit hohem Kraftaufwand betätigt werden kann. Zusätzliche Sicherheit bietet ein Fahnenmast mit Kurbel, wenn er mit einem Hiss-Seilschloss ausgestattet ist. Das Schloss ist in dem Mastprofil integriert und verschließt mit einem Druckzylinder die Kurbelöffnung. Da sich das
Seil im Inneren des Mastes befindet, besteht nicht die Gefahr, dass es gekappt und die Fahne dann auf diese Weise gestohlen werden kann. Nur wer über den passenden Schlüssel für das Hiss-Seilschloss verfügt, kann die Fahne wieder herablassen.
Eine Anschaffung, die sich lohnt: Fahnenmast mit Hiss-Seilschloss
Lange Zeit war die Aufstellung von Fahnenmasten ausschließlich vor öffentlichen Gebäuden, Institutionen und vor Firmengebäuden üblich. Während öffentliche Einrichtungen durch die Beflaggungsverordnung verpflichtet sind, die offiziellen Fahnen zu gewissen Anlässen und auf eine ebenfalls vorgeschriebene Art und Weise zu verwenden, werden vor Firmengebäuden ausschließlich Werbefahnen gehisst.
Seit einigen Jahren erfreuen sich einfache Fahnenmasten auch im privaten Bereich zunehmender Beliebtheit. Sie dienen dazu, die Fahne des Lieblingsfußballvereins oder einer speziellen Marke im Garten oder vor dem Haus zu hissen. Fußballvereinsfahnen werden nach Wettkämpfen häufig von Anhängern der gegnerischen Mannschaft gestohlen. Da die Fahnen ihren Preis haben, ist ein solcher Diebstahl ärgerlich. Verwendet man eine Fahne mit Hiss-Seilschloss, kann es zu solch üblen Scherzen nicht mehr kommen. Aus diesem Grund bietet es sich an, von vornherein einen Fahnenmast anzuschaffen, der über entsprechende Sicherungseigenschaften verfügt und mit einem Hiss-Seilschloss ausgestattet ist.
Moderne Fahnenmasten sind mit einem Hiss-Seilschloss ausgestattet. Für ältere Modelle mit Kurbel ist es auch separat zum nachträglichen Anbau lieferbar. Dabei dient das Hiss-Seilschloss gleichzeitig dazu, das Seil stramm zu halten, so dass die Fahne sich nicht selbstständig machen kann.