Hefte in verschiedenen Größen und Lineaturen
Vor allem während der Schulzeit und der Ausbildung greift man auf sie zurück. Die Rede ist von Heften. Sie werden verwendet, um im Unterricht etwas mit zu schreiben oder sich schnell etwas zu notieren.
Welches Heft darf es sein?
Hefte gibt es kariert, rautiert, liniert oder blanko, in unterschiedlichen Formaten, als
Schreiblern-,
Grundschul- oder
Schulheft. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir von Mercateo die Hefte in verschiedenen Gruppen und Lineaturen unterteilt. Bilder, Angaben zur Lineatur sowie kurze Erläuterungen sollen Ihnen helfen, genau das richtige Heft zu finden.
Was bedeutet Lineatur?
„DIN A4, liniert, mit Innen- und Außenrand, perforiert und gelocht“. All diese Punkte mussten sich Eltern bzw. Schüler früher merken, um auch das richtige Schulheft zu kaufen. Seit einiger Zeit muss man sich für das beschriebene Heft nur eine Zahl merken und zwar die 37. Durch die Einführung der DIN 16522-1 („Lineaturen für Handschrift Teil 1: Allgemeine Lineaturen“) wurde ein einheitliches System geschaffen, dass die Hefte und andere Papierwaren in
Lineaturen aufteilt. Dadurch ist es einfach geworden, das richtige Heft mit den gewünschten Angaben zu finden. So kann man auch sicher sein, dass das Heft beispielsweise mit der Lineatur 37 immer die gleichen Eigenschaften hat, egal, um welchen Hersteller es sich handelt. In dieser DIN sind nicht nur wichtige Angaben wie blanko, liniert, rautiert oder kariert festgehalten, sondern auch das Format, die Linienanzahl (zum Teil auch das Liniensystem bei Schreiblern- und Grundschulheften) und ob das Heft einen Rand oder eine Lochung bzw. Perforation hat.
Im Allgemeinen bezeichnet man mit dem Begriff Lineatur Linienvorgaben, die Schülern das Schreiben lernen erleichtern sollen. So sind beispielsweise Schreiblernhefte in spezielle Liniensysteme gegliedert, die in vier Linien (Ober-, Mittel-, Grund und Unterlinie) unterteilt sind.