Übersicht | "Gulliabdeckmatte"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 21,58* pro Stück |
| |
Gully-Abdeckung Magni-Seal, 60 x 60 cm (1 Angebot) Die magnetische Spezialfolie wird einfach auf den Gully aufgelegt und dank der Haftung wird der Abfluss sofort sicher verschlossen. Ein Aufschwimmen oder wegspülen der Abdichtung ist nahezu ausgesc... |
|
ab € 30,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 77,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 96,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 194,21* pro Stück |
| |
Kanalabdeckung aus Stahl, überfahrbar, 625 x 625 mm (1 Angebot) überfahrbare Kanalabdeckung aus Stahl, 625 x 625 mm bestehend aus einer 10 mm starken Stahlplatte, die umlaufend mit einer Spezialdichtung (H = 50 mm) versehen ist Durch das Eigengewicht wird die D... |
|
ab € 455,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,19* pro Stück |
| |
Abdichtmatte, runde Form, Ø 450 x 8 mm (1 Angebot) Abdichtmatte, runde Form, Ø 450 x 8 mm ideal zur Abdichtung von Kanalabschlüssen und Gullys Die Abdichtmatten verhindern bei Leckagen unerwünschtes Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden oder di... |
|
ab € 132,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 87,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 115,99* pro 8 Stück |
| |
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Durchmesser: 45 cm (8 Angebote) Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte zur völlige Abdeckung von Gittern oder Kanaldeckeln Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte Die Mehrweg Kanal-Abdichtmatte profitiert durch eine starke Klebmasse aus Polyureth... |
|
ab € 146,14* pro Stück |
| |
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Durchmesser: 85 cm (5 Angebote) Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte zur völlige Abdeckung von Gittern oder Kanaldeckeln Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte Die Mehrweg Kanal-Abdichtmatte profitiert durch eine starke Klebmasse aus Polyureth... |
|
ab € 269,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 285,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 415,87* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gulliabdeckmatte | | | Gully-Abdichtungen - Schutz für die Kanalisation
Damit beispielsweise Regenwasser im Gully verschwindet, ist ein mehr oder weniger verzweigtes unterirdisches Kanalsystem notwendig. Daher ist es zum Schutz der Umwelt besonders wichtig, darauf zu achten, dass so wenige Schadstoffe wie möglich durch den Gully in die unterirdischen Schmutzwasserleitungen eindringen können. Gully-Abdichtungen ermöglichen es, auch beim Arbeiten mit Schadstoffen und gewässergefährdenden Stoffen einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Zudem helfen sie bei Unfällen und Leckagen zuverlässig, eine Barriere gegen die austretenden chemischen Zusammensetzungen zu errichten und die Kanalisation optimal zu schützen.
Die Gullyabdeckmatte - absolut dicht
Die Gullyabdeckmatte ist sehr leicht einzusetzen. Sie wird über das Gitter des Ablaufs oder den Gullydeckel gelegt. Durch die spezielle Materialbeschaffenheit wird eine einfache und doch effektive Abdichtung möglich. Das weiche, anschmiegsame Material legt sich passgenau auf den Einlauf und verschließt ihn dadurch. Eine andere Variante der Drainblocker, wie Gully-Abdichtungen auch genannt werden, ist ein mit Flüssigkeit befüllbarer Beutel, dieser passt sich durch die Flexibilität ebenfalls bestens an und erhöht durch das Gewicht die Haftung. Diese Form ist allerdings nicht so flach wie das Modell aus Polyurethan. Die Polyurethanmatten sind belastbar und gleichen Unebenheiten perfekt aus. So kann auch während des Gebrauchs der Abdichtmatte eine Belastung der geschützten Stelle vorgenommen werden, ohne dass eine gesonderte Absperrung nötig wird. Magnetisierte Matten sind immer dann besonders gut geeignet, wenn auch der Ablauf magnetisch ist. Eine verrutschfreie Haftung ist mit solchen Gully-Abdichtungen perfekt gewährleistet.
Neben diesen Varianten gibt es auch noch Kanalabdeckungen, welche aus Stahl bestehen können.
Die Größenwahl der Gully-Abdichtung
Unterschiedliche Anforderungen und Bereiche erfordern das Vorhalten voneinander abweichender Größen der Abdichtungen. Im Labor, in Produktionshallen und im Lagerbereich können Sie leicht ermitteln, welche Abmessungen die Gully-Abdichtung im Bedarfsfall haben muss. Prüfen Sie einfach die Größe Ihrer Abläufe und Kanaleinleitungen. Zudem sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die ausreichende Anzahl an Abdichtungen vorrätig ist, um im Havariefall schnell eine komplette Lösung parat zu haben.
Schwieriger ist es für Transportunternehmen, die Gefahrstoffe transportieren, THW und Feuerwehren. Hierbei sollten die Matten lieber in größeren Abmessungen gewählt werden. Die meisten im Straßenbau verwendeten Gullydeckel lassen sich mit einer Matte von 700 x 700 mm erfolgreich abdichten. Achten Sie darauf, dass die Matte eine Überlappung der Seitenränder des Gullydeckels aufweisen muss, um die Dichtfunktion ausreichend wahrnehmen zu können.
Die Beständigkeit
Damit die Gully-Abdichtung funktioniert, ist es wichtig, ob eine Beständigkeit gegen die einwirkenden Kohlenwasserstoffe und chemischen Medien vorliegt und wie lange diese einwirkten dürfen. Nur bei sachgemäßem Einsatz kann ein ausreichender Schutz gewährleistet werden. Neben der Beständigkeit gegen die einwirkenden Substanzen sollten Sie auch auf die vorherrschenden Temperaturen achten, damit die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit des Materials nicht leiden.
|
|