Die professionelle Glasreinigung
Eine professionelle Glasreinigung stellt hohe Ansprüche. Schlieren und sichtbare Verschmutzungen sind hier ein No-Go. Dabei ist die Basis für streifenfreie Fenster und Glasfronten nicht nur die
Reinigungstechnik. Vor allem das Equipment, mit denen die Glasreinigung durchgeführt wird, ist von großer Bedeutung.
Reinigungstechnik und hochwertige Reinigungsgeräte ergänzen sich
Im ersten Arbeitsgang wird die zu reinigenden Scheibe zunächst von Schmutz befreit. Wasser und
Reinigungsmittel werden aufgetragen, damit sich Verschmutzungen anlösen. Die Fasern des Wischmaterials tragen hierzu einen wichtigen Teil bei, indem sie manuell Staub und andere angetrocknete Flecken entfernen. Im zweiten Arbeitsschritt wird das Putzwasser mitsamt den aufgenommenen Schmutzpartikeln wieder von der Scheibe entfernt.
Im weiteren Verlauf der beiden Arbeitsschritte auf folgenden Glasflächen sollten Sie stets darauf achten, sauberes Wischwasser zu verwenden, damit Verschmutzungen nicht von einer auf die nächste Fensterfront weiter getragen werden.
Einwascher erleichtert die manuelle Reinigung
Der so genannte
Einwascher besteht aus einem Griff mit quer verlaufender Reinigungsschiene. Über diesem Trägerteil wird ein Bezug aus spezialfasern gestülpt. Besonders gute Ergebnisse erreichen Sie mit Reinigungsbezügen aus Mikrofaser - Materialien, da sich im Spezialmaterial Schmutzpartikel besonders gut binden lassen.
Mittels des Reinigungsgerätes können Sie das Fenster mit der Reinigungslösung benetzen und durch Wischbewegungen die vom Wasser angelösten Verschmutzungen von den Glasflächen beseitigen. In diesem Arbeitsgang erhalten Sie eine erste Vorreinigung.
Gründliche Ergebnisse können mit einer Wiederholung des Vorgangs erzielt werden, denn nach der Beseitigung grober Verschmutzung wird nochmals nachgereinigt. Bitte achten Sie auch hier auf sauberes Wischwasser.
Fensterwischer mit Gummilippe
Zum Abziehen des Wassers vom gereinigten Fenster wird der
Fensterwischer verwendet. Ähnlich wie der Spezialeinwascher besteht er aus einem Griff mit querverlaufender Arbeitsfläche. Statt einem Reinigungsbezug ist der Fensterwischer mit einer Gummilippe ausgestattet, die Sie mit leichtem Druck über die gereinigte Scheibe führen können. Arbeiten Sie immer von links nach rechts und wischen Sie die Gummilippe nach jedem Strich mit einem sauberen Tuch ab. So erhalten Sie in einzelnen Etappen ein streifenfreies Ergebnis.
Scheibenwascher als Kombi-Werkzeug
Beide Arbeitsgeräte in einem bietet der
Scheibenwascher. Die Querleiste ist beidseits mit einer Arbeitsfläche ausgestattet. Eine Seite enthält einen breiten, schmalen Schwamm, der die Funktion des Einwaschens übernimmt. Die gegenüberliegende Seite ist mit einer Gummilippe versehen, ähnlich der des Fensterwischers. Vor dem Einsatz der Gummilippe zum Abziehen sollten Sie den Schwamm des Scheibenwaschers gut ausdrücken, damit beim Abziehen keine Wasserreste austreten können.
Fensterreinigungseimer nicht zu klein wählen
Als Behälter für Wasser und Reinigungsmittel ist es sinnvoll, einen großen
Fensterreinigungseimer zu verwenden. Je mehr Flüssigkeit er fasst, umso stärker verdünnt sich der vom Fenster gelöste Schmutz, und Sie sparen sich die Arbeit, ständig das Reinigungswasser zu erneuern.
Von der Form her bietet sich ein ovaler Eimer an, in dem die gesamte Querleiste des Einwaschers ins Wasser getaucht werden kann. Zudem haben Sie so den Vorteil, dass der gesamte Reinigungsbezug zwischen den Arbeitsgängen unter Wasser gründlich ausgespült werden kann.
Nachwischen mit fusselfreiem Tuch
Nach Bedarf kann die gereinigte Scheibe - mit oder ohne
Glasreiniger - nochmals nachgewischt werden um letzte Streifen zu entfernen, die der Abzieher eventuell noch hinterlassen hat. Dabei sollte auf die Verwendung eines fusselfreien Tuchs geachtet werden.