Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gewerbewäschetrockner

  Gewerbewäschetrockner  (48 Angebote unter 27.658.163 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewerbewäschetrockner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewerbewäschetrockner"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewerbewäschetrockner
^

Gewerbe-Wäschetrockner für Reinigungsprofis

Gewerbe-Wäschetrockner erhalten Sie als Abluft-, Kondensations- und Wärmepumpentrockner. Gegenüber den Haushaltswäschetrocknern erhalten Sie mit den Gewerbemodellen Geräte, die für hohe Betriebszeiten und schnelle Trockenzyklen ausgelegt sind. Zudem sind Geräte mit einem großen Fassungsvermögen verfügbar und somit ideal als Wäschereibedarf.

Anschluss und Beheizungsart

Der Anschluss von Gewerbe-Wäschetrocknern erfolgt oft elektrisch. Für den Anschluss kommen modellabhängig sowohl Wechselstromanschlüsse mit 240 Volt als auch Drehstromanschlüsse mit 400 Volt in Frage. Die Leistung der Geräte liegt schnell bei mehreren Kilowatt. Darüber hinaus sind Modelle wählbar, die mit anderen Beheizungsarten ausgestattet sind.

Fassungsvermögen

Je nach Modell erhalten Sie Geräte mit einem Fassungsvermögen von mehr als 6 Kilo. Gängig sind Modelle mit bis zu 30 Kilo. Einige Trockner fassen sogar mehr. Prüfen Sie Ihren individuellen Bedarf. Bedenken Sie, dass insbesondere bei einem großen Wäscheaufkommen der mögliche Durchsatz und die benötigte Arbeitskraft durch einen großen Trockner leicht zu optimieren sind.

Wäschetrocker-Lösungen im Vergleich

Profi-Ablufttrockner

Der Ablufttrockner heizt Luft auf und lässt diese durch die Wäsche strömen. Die warme Luft nimmt die Feuchtigkeit dabei gut auf. Anschließend wird die warme und feuchte Luft über ein Abluftsystem entfernt. Der Prozess wird mit frischer Luft wiederholt, bis das Programmende des Gerätes erreicht ist.Geräte dieser Bauart trocknen die Wäsche schnell und sind relativ kostengünstig in der Anschaffung. Sie benötigen allerdings auch eine Abluftmöglichkeit und vergleichsweise viel Energie. Ist kein Abluftsystem vorhanden, fallen für dieses bei der Installation gegebenenfalls weitere Kosten an.

Kondenstrockner

Kondenstrockner erwärmen die Luft im System, um der Wäsche die Feuchte zu entziehen. Ein Kondensator entzieht der feuchten Luft anschließend durch Abkühlen das Wasser, welches durch einen Abscheider das System verlässt. Ein Abluftsystem ist so nicht notwendig. Der Energieverbrauch liegt im Bereich eines ähnlich dimensionierten Ablufttrockners.

Wärmepumpentrockner für das Gewerbe

Bei Gewerbe-Wäschetrocknern war bisher das Abluftverfahren zum Trocknen gängig. Seit ein paar Jahren gibt es jedoch auch professionelle Wärmepumpen-Geräte. Der Vorteil dieser Geräte liegt im günstigen Stromverbrauch der Maschinen. Das Sparpotenzial beziffern manche Hersteller mit 50 bis 60 Prozent gegenüber einem vergleichbaren elektrisch betriebenen Ablufttrockner. Die Energieersparnis basiert dabei auf einer effizienten Erhaltung der Heizenergie im System während eines Trockenzyklus. Zudem wird die zum Trocknen benötigte Temperatur durch das günstige und vom Kühlschrank bekannte Wärmepumpen-Prinzip erzeugt. Das Wasser wird der Trockenluft durch Kondensation entzogen. Dadurch entfällt auch der Bedarf an einem Abluftsystem. Die Betriebszeit fällt allerdings regelmäßig höher aus als bei den energiehungrigen Abluftsystemen.

Tipps zur Wahl eines Gewerbe-Wäschetrockners

  • Wählen Sie einen Wärmepumpentrockner, wenn Sie ein sparsames Gerät suchen. Diese Geräte verfügen über einen sehr günstigen Stromverbrauch.
  • Wollen Sie den Einsatz eines Abluftsystems vermeiden, ist dies mit Kondenstrocknern und Wärmepumpentrocknern möglich.
  • Für schnelle Arbeitszyklen prüfen Sie den Einsatz von Ablufttrocknern. Diese verbrauchen in der Regel mehr Energie als Trockner mit Wärmepumpe, die Laufzeit pro Zyklus ist für gewöhnlich jedoch geringer.
  • Betreiben Sie eine SB-Wäscherei, bei der die Kunden die Maschinen selber bedienen oder haben Sie eine hohe Mitarbeiter-Fluktuation, achten Sie auf leichte Bedienbarkeit der Geräte. Damit vermeiden Sie aufgewendete Arbeitszeit für die Einweisung neuer Nutzer in die Maschinen und die damit verbundene unnötige Standzeit der Trockner.
  • Benötigen Sie neben dem Gewerbe-Wäschetrockner ebenfalls eine Gewerbewaschmaschine, prüfen Sie den Kauf von Waschmaschine-Trockner-Paaren. Dabei handelt es sich um Geräte, die meist auch die Montage der Geräte übereinander ermöglichen.
  • Prüfen Sie die Versorgungsleitungen und Anforderungen der Geräte: Einige Modelle begnügen sich mit einem hoch abgesicherten Wechselstromanschluss. Andere Geräte begnügen sich nicht mit 230 Volt und fordern einen Anschluss mit 400 Volt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.