Übersicht | "Gefahrstoffarbeitsplatz"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
9900060735, Comfort Modul C 5 B1200xT750xH1400 mm (3 Angebote) 9900060735, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Comfort“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und s... |
|
ab € 4.254,49* pro Stück |
| |
9900060734, Comfort Modul C 4 B900xT750xH1400 mm (3 Angebote) 9900060734, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Comfort“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und s... |
|
ab € 3.970,53* pro Stück |
| |
9900060737, Comfort Modul C 1 B900xT600xH1100 mm (3 Angebote) 9900060737, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Comfort“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und s... |
|
ab € 3.711,94* pro Stück |
| |
9900060736, Comfort Modul C 6 B1800xT750xH1400 mm (3 Angebote) 9900060736, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Comfort“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und s... |
|
ab € 5.348,77* pro Stück |
| |
9900060739, Comfort Modul C 3 B1800xT600xH1100 mm (3 Angebote) 9900060739, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Comfort“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und s... |
|
ab € 4.749,90* pro Stück |
| |
9900060738, Comfort Modul C 2 B1200xT600xH1100 mm (3 Angebote) 9900060738, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Comfort“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und s... |
|
ab € 3.829,13* pro Stück |
| |
9900060753, Basic Modul B 6 B1800xT750xH1400 mm (3 Angebote) 9900060753, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sof... |
|
ab € 4.618,09* pro Stück |
| |
9900060752, Basic Modul B 5 B1200xT750xH1400 mm (5 Angebote) 9900060752, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sof... |
|
ab € 3.734,09* pro Stück |
| |
9900060755, Basic Modul B 3 B1800xT600xH1100mm (3 Angebote) 9900060755, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sof... |
|
ab € 4.246,48* pro Stück |
| |
9900060754, Basic Modul B 4 B900xT750xH1400 mm (3 Angebote) 9900060754, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sof... |
|
ab € 3.605,93* pro Stück |
| |
9900060757, Basic Modul B 1 B900xT600xH1100 mm (3 Angebote) 9900060757, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sof... |
|
ab € 3.252,09* pro Stück |
| |
9900060756, Basic Modul B 2 B1200xT600xH1100mm (3 Angebote) 9900060756, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sof... |
|
ab € 3.456,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.748,39* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Gefahrstoffarbeitsplatz | | | Der Gefahrstoffarbeitsplatz zur Einhaltung von Grenzwerten
Der Gefahrstoffarbeitsplatz ist beim Umgang mit Chemikalien erforderlich, damit keine Unfälle geschehen bzw. keine Beschädigungen an Tischen durch Spritzer gefährlicher Stoffe, gesundheitsgefährdende Dämpfe sowie explosive Luftgemische entstehen. Der Arbeitsplatz wird zum Umfüllen von Chemikalien, Klebe- bzw. Reinigungsarbeiten oder Experimenten mit gefährlichen Stoffen verwendet.
Achten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften
Für gefährliche Dämpfe gibt es Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), die ohne den speziellen Gefahrstoffarbeitsplatz nicht eingehalten werden können. Neben zahlreichen Vorschriften zum Arbeitsschutz oder der Produkt- bzw. Betriebssicherheit ist die Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten. Für das Arbeiten in Laboratorien gibt es zudem Laborrichtlinien, die ständig nach dem aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft fortgeschrieben werden. Sie geben Anhaltspunkte darüber, welche konkreten Anforderungen an den Gefahrstoffarbeitsplatz zu stellen sind. Im Zweifel können Sie sich auch bei Ihrer Berufsgenossenschaft erkundigen.
Beschreibung eines Gefahrstoffarbeitsplatzes
Auf einer Arbeitsfläche sind transparente Seitenwände und eine häufig doppelwandige Rückwand befestigt, die ein Dach tragen. An der Decke kann eine Lampe befestigt sein. An der Vorderseite des Daches befindet sich ein Zugluftschleier. Über die doppelwandigen Rückwände sind Zuleitungen für Wasser, Gas oder Strom möglich. Anschlussmöglichkeiten für passende Armaturen oder Steckdosen sind integriert. Zudem ist der Gefahrstoffarbeitsplatz mit Zu- bzw. Abluftsystemen verbindbar. Es gibt Modelle mit oder ohne Unterbau.
Darauf sollten Sie beim Kauf eines Gefahrstoffarbeitsplatzes achten
- Auf alle Fälle sollte man auf die Größe des verbleibenden Arbeitsbereiches achten. Zudem sind die Materialien der Arbeitsfläche und Seiten- bzw. Rückwände wichtig. Häufig sind Steckdosen, Armaturen, Zu- oder Abluftschläuche, Medienversorgung nicht im Lieferumfang enthalten, sondern je nach Bedarf mitzubestellen. Abhängig vom Einsatz können Sie zusätzlich einen Klebetisch oder Löttisch erwerben.
- Die Materialien sollten auf die konkrete Arbeit abgestimmt sein, denn gerade im Umgang mit gefährlichen Stoffen ist auch die Umgebung wichtig, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.
- Das Material der Arbeitsfläche besteht häufig aus Edelstahl, d. h. Eisen mit einer Beimengung von Chrom oder Nickel, was zu einem guten Schutz gegen Korrosion führt, der mit einer Oberflächenbehandlung des Edelstahls noch verbessert werden kann. Edelstahl ist gegenüber Säuren und Laugen beständig. Stattdessen kann die Arbeitsplatte auch aus technischer Keramik oder einem Mineralwerkstoff hergestellt sein. Dabei sind die Materialien ebenfalls säurebeständig, die Arbeitsplatte des Gefahrstoffarbeitsplatzes ist aber schwerer. Das Untergestell muss dieses Gewicht tragen können.
- Die Wände bestehen aus leichtem Acryl oder schwererem Glas, wenn sie transparent sind. Rückwände gibt es aus Edelstahl, Kunststoff bzw. oberflächenbehandeltem Holz.
|
|