Die Feuerwehrschlauchkupplung verbindet sicher und zuverlässig
Die Feuerwehrschlauchkupplung sorgt dafür, dass die Reichweite beim Löschen von Bränden deutlich erweitert werden kann. Die Kupplungen werden zur Verbindung einzelner Schlauchsegmente und Feuerlöscharmaturen und -geräten eingesetzt. Damit die Verbindung die nötige Stabilität aufweist und dem hohen Druck standhält, der beim Löscheinsatz entsteht, ist es wichtig die passende Schlauchkupplung auszuwählen.
Saug- oder Druckkupplung
Passend zum
Feuerwehrschlauch muss auch die Feuerwehrschlauchkupplung anhand des Einsatzes ausgewählt werden. Saugschläuche, die vor der Pumpe angebracht werden, um Wasser aus offenen Gewässern zu entnehmen, werden mit Saugschlauchkupplungen verbunden. Diese sind besonders gegen den entstehenden Unterdruck beständig. Bei Druckschläuchen und ihrem Einsatz hinter der Pumpe zur Wasserbeförderung, entsteht ein Überdruck, hier kommen speziell ausgelegte Druckschlauchkupplungen zum Einsatz.
Die Saugkupplung
Damit beim Ansaugen des Löschwassers eine möglichst hohe Dichtheit vorherrscht, wird bei der Saugkupplung mit einem besonders langen Einbindestutzen gearbeitet. Eine Druck- und Sauglippe innerhalb der Kupplung sorgt für zusätzliche Dichtigkeit.
Die Druckkupplung
Beim Druckschlauch wird eine Kupplung mit einem kurzen Einbindestutzen verwendet. Dies ermöglicht ein leichteres Aufrollen der Schläuche. Eine einfache Drucklippe sorgt, durch den Wasserdruck im Innern des Schlauches, für die nötige Dichtigkeit.
Geräteanschlusskupplung
Neben dem Verbinden der Schläuche untereinander müssen diese natürlich auch an die unterschiedlichen Geräte wie beispielsweise die Feuerwehrpumpen angeschlossen werden. Zum einen ist der Zugang und zum anderen der Abgang mit einem Schlauch mit passender Kupplung zu versehen. Hierzu werden Festkupplungen eingesetzt.
Der Kupplungstyp
Wie beim Schlauch gibt es auch bei der Feuerwehrschlauchkupplung unterschiedliche Typen, die sich an der Kennung und dem damit verbundenen Durchmesser der Feuerwehrschläuche orientieren. Die Kupplung muss immer passend zum Schlauch gewählt werden, damit die erforderliche Verbindung in ausreichend dichtem Maß hergestellt werden kann. Hierbei gilt es zu beachten, das beim C-Schlauch, mit seinen unterschiedlichen Durchmessern eine Kupplung untereinander möglich ist. Dies ist ein wesentlicher Vorteil bei der Kombination der beiden Schlauchtypen.
Wichtiges Zubehör
Damit die Kupplung nicht hängen bleibt werden sogenannte
Klemmgleitringe zwischengelegt. Dieser vermindert die Dichtheit nicht und lässt bei Bedarf ein einfaches Lösen der Verbindung zu. Weiterführend ist ein Kupplungsschlüssel zur Herstellung einer festen Verbindung mittels Schlauchkupplung unabdingbar. Er wird auf die Verstärkungsrippen der Kupplung aufgesetzt und zur Drehung eingesetzt. Der Kupplungsschlüssel muss der DIN 14 822 entsprechen.