Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Folienumschlag

  Folienumschlag  (180 Angebote unter 29.297.784 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Folienumschlag“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Folienumschlag"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Folienumschlag
^

Folienversandtaschen - die transparenten Versandprofis

Folienversandtaschen sind optimal geeignet zum Versenden von Prospekten, Katalogen und werbewirksamen Mailings. Sie bieten einerseits Schutz vor Verschmutzungen und Nässe, andererseits lassen sie sowohl auf dem Postweg als auch beim Empfänger durch die transparente Gestaltung den Inhalt sofort zur Geltung kommen.

Gut geschützt und portosparend

Die dünnen Folien sind besonders leicht und tragen somit beim Versand nicht auf. Dies hilft, Porto zu sparen. Dennoch ermöglichen die Folienversandtaschen einen optimalen Schutz, Feuchtigkeit und Verschmutzungen werden fern gehalten. Wenn herkömmliche Versandtaschen an ihre Grenzen stoßen, wird mit Hilfe von Folien ein noch höherer Schutz gewährleistet. So kommt Ihr Versandgut in unbeschadetem Zustand beim Empfänger an.

Die Folienstärken

Je stärker die Folie, umso widerstandsfähiger ist sie gegen mechanische Belastungen. Diese Tatsache sollten Sie in Ihre Auswahl mit einbeziehen. Schweres Versandgut sollte grundsätzlich mit Folienversandtaschen mit einer Folienstärke von 75 µm aufwärts verpackt werden. Ausnahmen können gemacht werden, wenn das Versandgut fest umschlossen wird und kein Bewegungsspielraum innerhalb der Versandtasche vorhanden ist. Mailings und kleinere Prospekte lassen sich hingegen hervorragend auch in Folienversandtaschen mit geringeren Folienstärken unterbringen.

Folienversandtasche mit Durchblick

Folienversandtaschen sind nicht für das Versenden von Unterlagen geeignet, bei denen es auf Datenschutz und Postgeheimnis ankommt. Vertrauliche Informationen sollten in einem Sicherheitsbriefumschlag verpackt werden. Folienversandtaschen hingegen erregen bereits mit ihrem Auftritt einiges an Aufsehen. Sie sind perfekt geeignet, um Ihre Werbebotschaft in Szene zu setzen. Mailings, Prospekte oder Kataloge, die Informationen enthalten, die ruhigen Gewissens nach außen dringen dürfen, sind in Folienversandtaschen besonders gut aufgehoben.

Farbige Varianten

Nicht nur die transparente Aufmachung sorgt für Interesse, besonders mit farbigen Folienversandtaschen lassen sich noch stärkere Effekte erzielen. Angepasst an den Inhalt stechen die glatten Umschläge nicht nur durch ein besonderes Griffgefühl und die durchscheinende Optik ins Auge, auch die Farbgebung zieht das Interesse des Betrachters auf sich. Günstig ist es, die Farbgebung an den Inhalt anzupassen und eine Assoziation zu erzeugen.

Transparente Allrounder

Besonders die transparenten und farblich neutralen Folienversandtaschen werden schnell zum Allrounder umfunktioniert. Ins Lager weitergereicht oder mit auf die Baustelle genommen bieten Folienversandtaschen den Vorteil des Witterungsschutzes in Verbindung mit einem festen Verschluss. Dadurch sind sie oftmals besser geeignet als Klarsichthüllen. Gerade wiederverschließbare Exemplare lassen sich besonders gut einsetzen.

Leicht zu beschriften

Sollte es notwendig werden, den transparenten Umschlag zu beschriften, müssen besondere Stifte eingesetzt werden. Folienschreiber sind hierfür besonders geeignet. Achten Sie bei Bedarf auch darauf, dass gerade bei halbtransparenten Folienversandtaschen die Möglichkeit des Aufbringens von Adressetiketten oder der direkten Bedruckbarkeit mit Ihrem Druckersystem nichts im Wege steht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.