Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Folienetikett

  Folienetikett  (1.298 Angebote unter 29.257.355 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „folienetiketten“)
Topseller
ab € 36,73*
 Paket 
Topseller
ab € 19,28*
 Packung 
Topseller
ab € 19,22*
 Paket 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Folienetikett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Folienetikett"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   130   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Folienetikett
^

Folienetikett für Typenschilder und Beschriftungen im Verkauf

Ein Folienetikett eignet sich perfekt für die Nutzung als Typenschilder für Geräte und Produkte aller Art. Es ist perfekt dazu geeignet, die Typenbezeichnung oder auch ein Firmenlogo in hochwertiger Form auf dem Produkt bzw. auf dem Gerät aufzubringen. Sie haften optimal auf Materialien aller Art und sind somit für Produkte unterschiedlicher Gattungen ideal. Bürogeräte und Computer können damit ebenso beklebt werden wie auch Kartonverpackungen oder Kunststoffhüllen.

Für Ordnung im Lager

Eine weitere Funktion von Folienetiketten ist im Bereich von Beschriftungen im Verkauf gegeben. Hierbei können die jeweiligen Beschriftungen mittels der Etiketten an Regalen oder auch bei Verkaufshilfen aufgebracht werden, um die Produkte damit auszupreisen bzw. nähere Informationen zu den jeweiligen Produkten zu bieten. Das Folienetikett ist dauernd haftbar und eignet sich damit auch für die Beschriftung einzelner Stellplätze bzw. Palettenplätze im Regallager, um eine rasche Auffindbarkeit der einzelnen Waren im Lager zu ermöglichen und dazu beizutragen, die Ordnung im Lager zu bewahren.

Folienetiketten in unterschiedlichen Formaten

Ein Folienetikett lässt sich in unterschiedlicher Form verwenden. Je nach Einsatzgebiet und Bedarf werden dabei auch unterschiedliche Formate benötigt. Somit sind auch viele Etiketten in den klassischen Formaten für Adressetiketten verfügbar. Diese können einfach auf Briefe, Pakete und andere Sendungen aufgeklebt werden, um die Adressierung vorzunehmen. Die Adressen lassen sich vorher mit einem handelsüblichen Drucker auf das Folienetikett drucken.
Neben unterschiedlichen Formaten sorgen verschiedene Oberflächen für eine größere Auswahl bei den Etiketten. Dadurch können beispielsweise auch Etiketten mit silberfarbiger Oberfläche gewählt werden, wodurch die Etiketten sehr hochwertig gestaltet sind.
Etiketten sind selbstklebend und auf der Rückseite mit Klebstoff versehen, so dass es sich ohne weitere Utensilien einfach auf jeder Oberfläche aufbringen lässt. Somit ist keine separate Befestigungsmethode mehr notwendig, sondern das Folienetikett wird einfach vom Bogen gelöst und auf die gewünschte Stelle aufgeklebt. Ganz egal, ob es sich bei der Oberfläche um Kunststoff, Metall oder auch Papier handelt: Das Folienetikett hält dauerhaft.

Wetterfestes Folienetikett für den Außenbereich

Folienetiketten müssen nicht selten an widrige Umstände angepasst sein und hohen Anforderungen standhalten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich um Etiketten handelt, die als Typenschilder auf Geräten und Produkten aufgebracht werden, die möglicherweise auch im Freien und dabei bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zum Einsatz kommen. Ein wetterfestes Etikett hält jedoch auch diesen Belastungen stand und haftet dauerhaft auf beliebigen Oberflächen.
Selbst hohe Temperaturunterschiede machen dem Etikett nichts aus. Weder die Einwirkung von Sonnenstrahlen, noch die von Feuchtigkeit oder Spritzwasser wirken sich schädlich auf die Struktur beim Folienetikett aus, so dass es auch nach langer Zeit noch in hochwertiger Form erscheint und die darauf enthaltenen Schriften und Texte noch gut lesbar bleiben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.