Die Messe-Faltwand für Messe, Promotion und Präsentationszwecke
Sollen im Rahmen der
Präsentation und Planung Informationen professionell dargestellt werden, so eignet sich die Messe-Faltwand als optimales Marketingwerkzeug. So findet die Messe-Faltwand neben
Bannerdisplays ihren Einsatz auf Messen, bei Promotion-Aktionen können.
Schnell aufzubauen, leicht zu verstauen
Die Messe-Faltwand als besonderer Messeaufsteller ist aufgrund ihres leichten Gewichts mobil einsetzbar und lässt sich innerhalb kürzester Zeit auf- und ebenso auch zügig wieder zusammenfalten. Je nach Raumangebot kann die Größe einer Messe-Faltwand individuell an die Raumverhältnisse angepasst werden. Eine platzsparende Aufbewahrung nach dem Gebrauch ist darüber hinaus gewährleistet.
Die Messe-Faltwand für verschiedene Anlässe
Je nachdem, für welchen Einsatzzweck die Faltwand benötigt wird, stehen unterschiedliche Ausführungen zur Wahl. Je nach Modell kann das Bannerdisplay beispielsweise mit Filz bespannt sein, an welche Informationsblätter angebracht werden können. Andere Modelle verfügen über metallische Rückwände, an welchen Magnete zur Informationsweitergabe angebracht werden können.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Faltwand noch mit Einhängeböden erweitert werden kann, sodass darauf Broschüren oder andere Dokumente präsentiert werden können.
Andere Modelle verfügen dagegen über Einschubsysteme, in welche Info-Blätter oder auch Bilder, Poster und Plakate einfach eingeschoben und bei Bedarf einfach gewechselt werden können. Auf diese Weise ist auch ein Schutz der Unterlagen gewährleistet. Mit einer Halogenleuchte angestrahlt, werden alle Informationen schließlich ins rechte Licht gerückt.
Das macht die Präsentation komplett
Im Bereich der Messepräsentation erweisen sich neben der Messe-Faltwand und einer
Mini-Messe auch die Beach-Flag, das Roll-up Banner als Blickfang.