Einbauleuchte LED für Designvielfalt und Klimaschutz
Wer in einer Einbauleuchte LED-Lampen verwendet, reduziert seinen Stromverbrauch und schützt damit das Klima, denn die LED-Beleuchtung ist die Technik mit dem niedrigsten Energiebedarf.
Einbauleuchte LED - Leuchtdioden beleuchten die Zukunft
Fachleute bescheinigen der
LED-Beleuchtung, dass sie die Beleuchtungstechnik der Zukunft sein soll. LEDs, also Leuchtdioden, erzeugen Licht in einer vollkommen anderen Art als Glühlampen, Halogenlampen oder Leuchtstoff-Energiesparlampen. Sie benötigen weder ein Vakuum, noch ein spezielles Gas oder eine fluoreszierende Beschichtung, um Licht zu erzeugen. Leuchtdioden sind Halbleiter und leuchten allein durch den Stromdurchfluss. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Eigenschaft der Halbleiter entdeckt. Aber erst die jüngere Forschung brachte LEDs in den Farben hervor, die weißes Licht erzeugen und für diesen Zweck eingesetzt werden können. Abhängig vom Material der Leuchtdioden leuchten sie grün, gelb, orange, rot, ultraviolett oder blau. Weißes LED-Licht lässt sich nur durch Kombination verschiedener Farben oder durch Beschichtung blauer LEDs erzeugen. Seit diese Verfahren entwickelt wurden, umfasst das Angebot an LED-Lampen zunehmend leistungsfähigere Produkte mit moderner Technik.
Einbauleuchte LED - moderne Technik für exklusive Lichtideen
Werden in einer Einbauleuchte LED-Lampen verwendet, so bietet diese Technik vielfältige Designmöglichkeiten, die mit herkömmlichen
Leuchtmitteln nicht realisierbar wären. Allein die Beschaffenheit und die Optik von LED-Lampen unterscheiden sich stark von anderen Lampen. LEDs, die aufgrund ihrer geringen Ausmaße in größerer Stückzahl in einer Lampe zusammengefügt werden, erzeugen ein Bild von vielen leuchtenden Punkten. Auf diese Weise harmonieren LEDs ideal mit einer modernen Einbauleuchte.
Designer wissen diesen Vorteil zu nutzen und entwerfen kleine und dezente Einbauleuchten mit LED-Technik in außergewöhnlichen Formen. Neben runden, quadratischen und rechteckigen Modellen mit teilweise schwenkbaren Einsätzen und einer futuristischen Optik bietet der Fachhandel größere Einbauleuchten an, in denen mehrere LED-Lampen installiert sind. Insbesondere die Formenvielfalt und geringe Größe der LED-Lampen ermöglicht in einer Einbauleuchte LED-Technik, die dezent in Möbeln oder in Fugen zwischen Fliesen und Mauerwerk integriert werden können.
Einbauleuchte LED - robuste und langlebige Beleuchtungstechnik
Eine Leuchtdiode besteht aus einem extrem kleinen Halbleiterkristall, das in einer kleinen Reflektorwanne eingebettet und vollständig von einer stabilen Kunststoffummantelung umgeben ist. Daher sind LED-Lampen robust und unempfindlich gegen Kälte, Nässe, Wärme und Erschütterungen. Insbesondere für Bodeneinbauleuchten und Einbauleuchten im Außenbereich eignet sich die LED-Technik daher ideal. LED-Lampen sind außergewöhnlich langlebig mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und mehr.