Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Edelstahlmatten

  Edelstahlmatten  (0 Angebote unter 30.804.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Edelstahlmatten"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Edelstahlmatten
^

Edelstahlmatten als wirksamer Schmutzfänger in edler Optik

Schmutzfangmatten mit einem Grundgerüst aus Edelstahl sind ausgesprochen robust und langlebig. Zusätzlich sind sie im Gegensatz zu Fußmatten wie Bürstenmatten oder Sauberlaufmatten sehr pflegeleicht und dekorativ. Sie sind für höchste Beanspruchung ausgelegt und eignen sich als Schmutzfangmatten für Eingänge, Innenräume, Fußböden und Außenbereiche von Unternehmen, Läden, Gastronomiebetrieben, Einkaufspassagen und Privathaushalten.

Bauweise und Details

Edelstahlmatten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Prinzip ist bei vielen Modellen ähnlich: Das Gerüst besteht aus einer ausgeformten Unterkonstruktion mit Rahmen und Gitterabdeckung aus Edelstahl oder Aluminium. Die speziell zu diesem Rahmen passende Schmutzfangmatte ist in das Gerüst einlegbar und lässt sich mühelos wieder entfernen oder austauschen. Diese Bauweise ermöglicht die komfortable und hygienische Reinigung. Vorteilhaft ist ebenso die Kombination der festen Metallabdeckung mit den eingesetzten Synthetik- oder Naturfasern. Der Schmutz wird auf diese Weise wirkungsvoll zurückgehalten.

Zum Teil verwenden die Hersteller für die Rahmenkonstruktion verschiedene Rohstoffe und setzen neben Edelstahl für die im Normalfall schrägen Anlaufkanten Kunststoff ein. Üblich sind ebenso Gummiprofile auf der Unterseite oder durchgehende Gummiwannen, damit die Matte nicht verrutscht. Zusätzlich verhindert der Gummi, dass der Boden verkratzt. Edelstahlmatten für den Außenbereich sind nach unten ganz oder teilweise offen, damit die Nässe abfließen kann. Neben den rechteckigen Matten sind runde, halbrunde oder ovale Formen erhältlich. Ebenso haben Sie die Wahl aus verschiedenen Größen.

Die Einlegematte

Für die Edelstahlrahmen gibt es eine enorme Auswahl verschiedener Inlay-Matten. Verwenden Sie für das Schmutzfangsystem jedes beliebige Material in gewünschter Farbe, solange der Einleger größenmäßig passt. Neben Einlegematten sind Einlegestreifen erhältlich, die zwischen die Metallelemente eingelegt werden.
Gängige Materialien (Kombinationen möglich):
  • Gerippte Kunstfasern (Polypropylen)
  • Nadelfilz
  • Kautschuk, Gummi
  • Kokos
  • Hartplastikbürsten

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.