Durchlauferhitzer sind eine clevere Variante für warmes Wasser
71 Prozent der Erdoberfläche besteht aus dem kostbaren Nass: Wasser. Wir brauchen es täglich zum Händewaschen, Duschen oder zum Geschirrspülen. Leider hat Wasser einen gravierenden Nachteil, das kostbare Elixier kommt immer eiskalt aus der Leitung und muss erhitzt werden. Moderne Durchlauferhitzer bieten eine clevere und vor allem kosteneffiziente Lösung für Unternehmen, Wasser zu erwärmen.
Ein Durchlauferhitzer ist ein geschlossenes Gerät, das im Innenbereich der Verkleidung mit einem druckfesten Behälter ausgestattet ist. In dieser Hülle befinden sich Heizelemente, die das durchströmende Trinkwasser auf die eingestellte Temperatur erwärmen. Die Auslauftemperatur des Wassers wird bei einem Durchlauferhitzer von drei wesentlichen Faktoren beeinflusst: der Durchflussmenge des Wassers, angegeben in Litern pro Minute, der Zulauftemperatur des Kaltwassers in Grad Celsius und der Heizleistung des Durchlauferhitzers, angegeben in kW für Kilowattstunde.
Die Vorteile für das Unternehmen im Überblick
Ständig fließend warmes Wasser zu haben gehört heute zum Standard. Egal, ob Sie als Unternehmer ein Hotel mit Wellnessbereich besitzen, eine Gaststätte betreiben oder einen Fußballverein betreuen. Wasser und Energiesparen ist angesagt und was eignet sich besser als eine Lösung, die nahezu wartungsfrei und zudem kostengünstig ist.
- Durchlauferhitzer gibt es in verschiedenen Varianten. Sie bieten für jede Warmwasseranforderung die richtige Lösung, egal, ob für Waschbecken, Dusche oder Whirlpool.
- Sie haben stetig warmes Wasser ohne Einschränkungen. Im Gegensatz zu Warmwasserspeichern liefern Durchlauferhitzer eine unbegrenzte Menge an warmem Wasser.
- Kurze Leitungswege durch eine Vor-Ort-Installation ermöglichen, dass der Wärmeverlust so gering wie möglich gehalten werden kann. Der hohe Wirkungsgrad von 97 bis 99 Prozent zeigt, dass nahezu nichts verloren geht.
Durchlauferhitzer eignen sich grundsätzlich nicht zur Bereitstellung von kochendem Wasser, dafür wurden spezielle Kochendwassergeräte entwickelt und auf den Markt gebracht.
Die Auswahl des richtigen Durchlauferhitzers
Strom als zukunftssichere, bequeme und insgesamt umweltschonende Energieart ermöglicht dem Endverbraucher die Auswahl aus einem besonders reichhaltigen Sortiment an Durchlauferhitzern. Es gilt beim Kauf, auf einige wesentliche Punkte zu achten.
Technisch unterscheidet man bei Durchlauferhitzern zwischen hydraulisch gesteuerten und den weitaus moderneren elektronisch oder vollelektronisch geregelten Geräten. Ein weiteres Kaufkriterium stellt die Auswahl des richtigen Heizsystems dar. Dabei hat der Verbraucher die Möglichkeit, zwischen Rohrheizkörper-System und Blankdraht-Heizsystem zu wählen.
Hydraulische Durchlauferhitzer
Diese Systeme schalten beim Überschreiten eines erforderlichen Wasserfließdruckes immer die volle Heizleistung zu, was zu einem Anstieg des Energieverbrauchs führt. Auch bei auftretenden Druckschwankungen in der Wasserleitung kommt es unweigerlich zu Temperaturschwankungen, die sich äußerst negativ für den Endverbraucher auswirken.
Fazit: Hydraulische Durchlauferhitzer sind eine altbewährte Technik, aber längst nicht mehr zeitgemäß.
Elektronisch und vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer
Besser und wirkungsvoller arbeiten elektronische und vollelektronische Durchlauferhitzer. Ausgestattet mit modernster Technik wie Mikroprozessoren gehören Probleme mit Druckschwankungen der Vergangenheit an. Solche hochmodernen Durchlauferhitzer berücksichtigen die Durchflussmenge und Zulauftemperatur des Wassers automatisch. Die Heizleistung und die Auslauftemperatur werden dabei immer konstant gehalten. Druckschwankungen im öffentlichen Wassernetz und schwankende Einlauftemperaturen werden automatisch und unmittelbar reguliert. Auch der Bedienkomfort kann sich sehen lassen. Auf einem übersichtlichen Display oder einem stufenlos regulierbaren Drehknopf kann die Wassertemperatur variabel an die Bedürfnisse des Verbrauchers angepasst werden.
Luxus in Vollendung
Einige Hersteller von Durchlauferhitzern bieten Geräte an, die auch höchsten Ansprüchen gerecht werden. Eine Funkfernbedienung zur Regulierung der Wunschtemperatur unter der Dusche gehört genauso dazu wie eine Wellnessfunktion. Durch die Fernbedienung ist es sogar möglich, den Durchlauferhitzer hinter einer Revisionsklappe (Wartungsklappe) zu befestigen, was diese Variante besonders für Hotels und Pensionen attraktiv erscheinen lässt.
Die unterschiedlichen Heizsysteme
Durchlauferhitzer werden je nach Modell und Hersteller mit unterschiedlichen Heizsystemen ausgestattet. Sie haben die Wahl, das Wasser im Durchlauferhitzer entweder durch ein Rohrheizkörper-System oder durch ein Blankdraht-Heizsystem zu erwärmen. Ausschlaggebend ist die vorherrschende Wasserqualität am Montageort. Bei schlechter Wasserqualität mit hohem Kalkgehalt sollten Sie lieber zum Blankdraht-Heizsystem greifen, denn diese Geräte sind speziell für den Einsatz bei kalkhaltigem Wasser konzipiert worden. Ein besonders massearmes Heizsystem ermöglicht es, dass nach dem Abschalten nur eine geringe Nachwärme entsteht. Kalkbildungen und -ablagerungen werden weitestgehend unterbunden.
Schutzklassen und ihre Bedeutung
Wie auch andere Produkte aus der Heizungstechnik unterliegen auch Durchlauferhitzer Schutzklassen, die angeben, wie das Produkt gegen Wasser geschützt ist. Anhand der Begebenheiten am Installationsort sollten Sie die zutreffende Schutzklasse wählen.
Schutzklasse IP 24
Die Schutzklasse IP 24 bedeutet, dass der Durchlauferhitzer gegen Spritzwasser optimal geschützt ist. Für einen Einbau im Gäste-WC oder in der Firmenküche ist diese Schutzklasse ausreichend.
Schutzklasse IP 25
Geräte, die der Schutzklasse IP 25 unterliegen, müssen schon weitaus stärkeren Belastungen standhalten. Durchlauferhitzer mit der Schutzklasse IP 25 besitzen einen Strahlwasserschutz und sind für Nassbereiche wie Duschen oder Bäder bestens geeignet. Die strahlwassergeschützte Ausführung lässt in puncto Installationsort und Sicherheit keine Wünsche offen.
Die richtige Dimensionierung der Leistung
Damit Sie und Ihre Angestellten die Betriebskostenabrechnung in Ihrer Firma nicht in schwindelerhegende Höhen treiben, ist auf eine ausreichende Dimensionierung besonders zu achten. Grundsätzlich gilt: je höher die Anschlussleistung ist, umso größer ist die Durchflussmenge des warmen Wassers.
Für ein Waschbecken benötigt man keinesfalls einen Durchlauferhitzer mit 27 kW Leistung, hierbei stehen dem Verbraucher kleine, maßgeschneiderte Geräte zur Verfügung. Ein Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 3,5 kW ist für ein Handwaschbecken ausreichend. Für die Warmwasserversorgung der Küchenspüle ist ein Gerät mit einer Leistung von ca. 13 kW zu empfehlen. In Nasszellen wie Bädern und Duschen sollte schon die maximale Heizleistung ausgeschöpft werden. Durchlauferhitzer mit einer Leistungspanne von 24 bis 27 kW sind die richtige Wahl.
Elektrischer Anschluss
Durchlauferhitzer mit Leistungen über 3,5 kWh benötigen zumeist einen Kraftstromanschluss. Für diese hohe Anschlussleistung ist ein extra abgesicherter Elektroanschluss vorgeschrieben. Beim Anschluss des Durchlauferhitzers besteht Lebensgefahr. Beauftragen Sie daher zum Anschließen des Gerätes lieber eine Elektrofirma.