Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Duftspüler

  Duftspüler  (72 Angebote unter 27.587.261 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Duftspüler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Duftspüler"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Duftspüler
^

Duftspüler sorgen für frischen Duft beim Spülvorgang

Der Duftspüler ist ein Behälter mit Duft- oder Reinigungsmitteln, der in das Toilettenbecken oder Urinal eingehängt wird. Er gibt bei jeder Spülung frischen Duft ab und überdeckt unangenehme Gerüche. Der Duftspüler ist in verschiedenen Duftvarianten und zusätzlichen Reinigungswirkungen erhältlich.

Duftspüler mit Zusatznutzen

Der Duftspüler ist ein professionelles Reinigungsmittel im Sanitärbereich. Er lässt sich in allen üblichen Toilettenbecken und Urinalen verwenden. Der kleine Behälter mit festem, pastösen oder flüssigem Inhalt wird in das Toilettenbecken gehängt. Am oberen Ende findet sich eine Vorrichtung zum Einhängen. Der Duftspüler bleibt dauerhaft im Becken oder Urinal hängen, auch während der Benutzung der Sanitäranlagen. Beim Spülvorgang löst sich ein Teil des enthaltenen Reinigungsmittels auf und wird mit dem Wasser im gesamten Becken verteilt. Der so gelöste Duftspüler kann folgende Eigenschaften erfüllen:
  • Freisetzen eines angenehmen Duftes,
  • Ablagerungen verhindern und lösen,
  • desinfizieren und
  • reinigen.
Der Duftspüler setzt durch den Kontakt mit Wasser Duftstoffe frei. Sie erfüllen die Raumluft und überdecken unangenehme Gerüche. Die kleinen Helfer sind in verschiedensten Duftvarianten erhältlich. Häufig enthalten sie Zitrusdüfte, den Duft von Früchten oder Blüten. Zusätzlich können die Duftspüler auch reinigend und desinfizierend wirken. Einige enthalten Wirkstoffe, die Ablagerungen verhindern. Die Duftspüler mit zusätzlicher Wirkung reinigen die Toilettenschüssel bei jedem Spülgang und tragen zur beständigen Hygiene bei.

Die Möglichkeiten für frischen Duft

Die wichtigste Voraussetzung für frischen Duft ist eine umfassende Grund- und Unterhaltsreinigung der Sanitäranlagen. Unangenehmer Geruch kann sich durch eine unzureichend gereinigte Umgebung ebenso festsetzen wie durch einen Toilettengang. Der Duftspüler eignet sich nicht zum Überdecken von Gerüchen, die durch mangelnde Hygiene entstehen. Er ist eine Ergänzung und hält den generellen Reinigungsaufwand geringer. Er benötigt jedoch selbst eine regelmäßige Reinigung, da er selbst im Kontakt mit dem Spülwasser verunreinigt werden kann. Eine professionelle Alternative für frischen Duft ist das Toilettenöl. Es eignet sich für die Verwendung im Bürstenbehälter oder hinter der Toilette. Das hochkonzentrierte Öl gibt beständig frischen Duft ab. Einige Grund- und Unterhaltsreiniger enthalten starke Duftstoffe, die ihre Wirkung über einige Tage entfalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.