Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Defibrillator

  Defibrillator  (104 Angebote unter 27.603.652 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Defibrillator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Defibrillator
^

Der Herzschrittmacher in der Not - Defibrillator

Ein Defibrillator ist ein spezieller Herzschrittmacher. Er dient der Erzeugung elektrischer Impulse zur schnellen Therapie lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen, besonders aber eines drohenden plötzlichen Herztodes.

Defibrillatoren werden nur bei vorübergehenden und lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen des Herzens eingesetzt, z. B. nach Unfällen oder Infarkten. Längerfristige Herzrhythmusstörungen werden mit Hilfe von Medikamenten oder Herzschrittmachern behandelt. Im Vergleich zum Herzschrittmacher arbeitet ein Defibrillator mit deutlich höheren Leistungen.

Wie funktioniert die Technik des Defibrillators?

Der Grundbaustein eines Defibrillators ist ein Kondensator. In ihm wird elektrische Energie gespeichert, deren Menge vom Benutzer vorher gewählt wird. Zur so genannten Defibrillation werden großflächige Elektroden am Brustkorb des Patienten aufgesetzt. Die Energie wird geladen und per Knopfdruck über die Defibrillationselektroden an den Patienten zum Herzen weitergegeben.

Asynchrone Defibrillation

Die Energie wird unmittelbar nach Ausführung des Knopfes an den Patienten weitergeleitet. Diese Art der Defibrillation wird bei Kammerflimmern sowie Kammerflattern eingesetzt. Aber auch bei Patienten, bei denen kein Puls mehr zu ertasten ist.

Synchrone Defibrillation

Der Defibrillator wartet, nachdem er den elektrischen Impuls freigegeben hat, auf die Kammeraktivität, welche mit dem integrierten EKG gemessen wird. Erst wenig später, also nach der Kammererregung, wird die elektrische Energie abgegeben. Diese Art der Defibrillation wird bei Vorhofflimmern sowie Vorhofflattern, aber auch bei Rhythmusstörungen, die den Vorhof betreffen, angewendet.

Implantierbare Defibrillatoren

Miniaturisierte automatische Defibrillatoren

Patienten, die ein hohes Risiko für Kammerflimmern besitzen, wird ein miniaturisierter automatischer Defibrillator implantiert. Diese Form des Defibrillators ähnelt dem Herzschrittmacher. Die Elektroden haben unmittelbaren Kontakt zum Herzmuskel und lösen einen elektrischen Stromstoß eigenständig aus. Aufgrund des direkten Kontaktes wird weniger Energie benötigt und der Patient spürt lediglich einen leichten Schlag. Nachteil ist, dass hin und wieder gleich mehrere Schocks nacheinander erfolgen können und somit die Belastung psychischer Art sehr hoch sein kann.

Automatisch, implantierbare Defibrillatoren

Diese Form des Defibrillators erkennt abnorme und schnelle Herzrhythmen, die er sofort behandelt. Ein elektrischer Schock mit hoher Energie wird abgegeben, so dass der physiologische Herzrhythmus wieder aufgebaut werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.