Car-Hifi - für den perfekten Klang im Auto
Der perfekte Klang gehört nicht immer zur Serienausstattung aller Automobile. Man kann aber nachhelfen.
Mit zusätzlichen Lautsprechern, Subwoofer oder einem Entertainmentpaket wird jedes
KFZ zum Hingucker. Sei es ein Dolby-Sourround System
bestehend aus mehreren Lautsprechern oder ein Navigationssystem mit eingebautem Fernsehen und DVD-Player
bis hin zum tiefsten Basssystem für ein beeindruckendes Schallerlebnis. Es ist alles möglich.
Lautsprecher
Mitteltöner sind der Hauptbestandteil eines Systems. Sie befinden sich in den Türen, auf der Frontarmatur,
aber auch in der Heckablage. Autolautsprecher haben einen Durchmesser von
meist 10 bis 20cm. Zu einem voll ausgestatteten Raumklang zählen kleine Hochtöner. Diese sind meistens
in der A-Säule oder der Tür verbaut. In den Türen vorn sowie hinten befinden sich diese meist nicht
größer als 8 cm im Durchmesser großen Lautsprecher. Sie sorgen für die Ausgeglichenheit des Soundsystems.
Für den angenehmen Bass braucht man Subwoofer. Sehr häufig sind diese im Mitteltöner integriert.
Für ein ausgefallenes System muss allerdings eine extra Basseinheit verbaut werden. Aus
Platzgründen finden sich diese Lautsprecher meist im Kofferraum, da ihr Gehäuse meist mehrere
Liter groß ist. Die Größe sorgt für die nötige Resonanz.
Radio
Ein Autoradio / CD-Player gehört zur Serienausstattung eines
Neuwagens. Wenn man allerdings MP3s abspielen möchte, stößt man meist an die Grenzen
des technisch Möglichen. Neue Radios als Sonderzubehör besitzen sehr oft einen USB-Anschluss.
So ist es möglich, das Radio per USB-Stick als MP3-Radio zu betreiben. Einen anderen Weg bieten
MP3-fähige CD-Abspielgeräte. Diese können direkt MP3s von einer CD abspielen. CD-Wechsler bieten
den Vorteil, dass man mehrere CDs in das Gerät einlegen kann. Dieses wird aus Platzgründen
meistens im Kofferraum untergebracht. Man kann dann vom Lenkrad aus eine CD anwählen,
welche das Radio abspielen soll.
Navigationssystem
Wenn man nicht ständig eine Landkarte auf Reisen dabei haben möchte, sind
Navigationssysteme die perfekte
Lösung. Es gibt sie als mobile Systeme, welche per Halterung im Automobil installiert werden
können. Sie haben den Vorteil, dass sie auch ohne Auto bei Fahrradtouren betrieben werden
können. Der Nachteil ist die offene Verkabelung. Das sieht meistens nicht sehr elegant aus
und der Zigarettenanzünder wird als Stromquelle benötigt.
Anders bei fest installierten Navigationssystemen, die meistens ab Werk beim Kauf des
KFZs bereits integriert sind. Diese sehen sehr elegant aus, sind auf Routenplanen optimiert
und per Update-CD des Herstellers stets aktuell. Sie sind auf das jeweilige Automodell
standardisiert und bieten bestmögliche Navigation.
Rückfahrsystem
Rückwärtsfahren birgt immer unübersichtliche Gefahren durch eingeschränkte Sichtverhältnisse.
Abhilfe schafft ein Rückfahrvideosystem, welches dem Fahrern ein
Bild zum Monitor übertragen oder durch Warnsignale den Abstand messen. Beim Einlegen des
Rückwärtsgangs werden diese automatisch aktiviert und bieten Ihnen somit einen erhöhten
Schutz vor Schäden und Gefahren.
Antenne
Eine Autoantenne sorgt für den richtigen Radioempfang und
ist heutzutage auch Teil der Telefonanlage. Man unterscheidet Heifischflossen und
Schraubantennen. Erstere sind die digitale Version und lassen auf ein Navigations- oder
Telefonsystem im Automobil schließen. Schraubantennen sind eher der Standard und
erlauben nur den Empfang von Radiosignalen.