Antennenmessgerät für die Digitalisierung der Übertragungswege für Radio- und Fernsehsignale
Die moderne Antennentechnik zur Übertragung digitaler Radio- und Fernsehsignale stellt Techniker heute vor neue Herausforderungen. Die Abschaltung analoger Satelliten- und Antennenprogramme ist schon weitgehend abgeschlossen. Diese Tatsache bedingt auch die Anschaffung moderner Antennenmessgeräte, da die digitale Empfangstechnik ganz andere Anforderungen an die Einrichtung und Einstellung einer Satellitenantenne oder terrestrischen Antenne stellt. Nicht unverständlich ist daher auch der Wunsch vieler Installateure nach einem universell einsetzbaren Messgerät, das sich gleichermaßen zur Einrichtung und Einstellung terrestrischer Antennenanlagen und digitaler Satellitenanlagen eignet. Eine umfangreiche Ausstattung und vielfältige Funktionen in einem kompakten Gehäuse, das den Einsatz der Geräte auch in raueren Arbeitsumgebungen problemlos übersteht, gehört ebenfalls zu den wichtigsten Eigenschaften der angebotenen Geräte. Die Empfangsbereiche für digitale Radio- und Fernsehsignale über DVB-S/S2 sowie DVB-T/T2 werden von den meisten der angebotenen Geräte ebenfalls unterstützt. Ältere analoge Antennenmessgeräte sind hier bestenfalls eine Behelfslösung.
Eigenschaften der angebotenen Antennenmessgeräte
Wichtig ist natürlich die Vielfältigkeit der enthaltenen Anschlüsse in den Antennenmessgeräten. Die meisten modernen Antennenmessgeräte besitzen sowohl Anschlüsse für digitale
Satellitenanlagen als auch Anschlüsse für digitale terrestrische Antennenanlagen. Auch moderne Einkabelsysteme für Satellitenantennen lassen sich durch den integrierten UniCable-Modus einfach überprüfen und dadurch mögliche Fehlerursachen feststellen. Vorteilhaft ist auch das Vorhandensein eines HDMI-Ausgangs, über den sich größere Bildschirme oder Monitore ansteuern lassen.
Die unkomplizierte und direkte Aktualisierung der Gerätesoftware trägt ebenfalls zur Zukunftssicherheit der Antennenmessgeräte bei. Leicht zu ändernde Senderlisten oder Firmwaredateien lassen sich über eine integrierte USB-Schnittstelle oder einen Netzwerkanschluss leicht in das Gerät übertragen. Im Servicefall ermöglicht eine vorhandene serielle Schnittstelle eine einfache Fehleranalyse. Über das eingebaute Farbdisplay lässt sich an Ort und Stelle das empfangene Fernsehsignal einfach beurteilen. Viele der angebotenen Antennenmessgeräte verfügen über eine eingebaute CI-Schnittstelle, mit deren Hilfe sich der störungsfreie Empfang auch codierter Fernsehprogramme auf dem eingebauten Bildschirm überprüfen lässt. Eine akustische Signalausgabe ermöglicht die optimale Ausrichtung und Einstellung von Satellitenantennen auch bei schwierigen Montageverhältnissen.
Sehr hilfreich ist auch die Möglichkeit, wichtige Pegelwerte sowie Parameter auf dem Display abzulesen oder über einen USB-Anschluss auf ein geeignetes Speichermedium abzuspeichern. Diese Möglichkeit erleichtert nicht nur die Einrichtung an sich. Auch die spätere Dokumentation für die Einrichtung der Antennenanlage wird dadurch wesentlich vereinfacht. Eine Anzeige des Empfangsspektrums in Echtzeit ermöglicht eine recht einfache und schnelle Bewertung der vorhandenen Signalqualität. Durch die Anzeige der Bitfehlerrate und des Signal/Rauschabstandes ist eine sofortige Analyse des empfangenen Signals ebenso möglich wie eine Empfangsoptimierung.