Abdichtungsmittel - zur Vermeidung von Leckagen
Abdichtungsmittel werden auch als Dichtmasse bezeichnet, wenn es um kleberähnliche Stoffe oder Knetmasse geht, um Löcher zu beseitigen oder abzudichten, damit keine Flüssigkeiten austreten. Abdichtungsmittel helfen auch gegen Luftzug an Fenstern oder Türen und können mit Schaumstoffbändern oder Lappen behoben werden.
Wenn man bedenkt, dass durch unentdeckte Verluste von Schmiermitteln, Kühlwasser usw. in Europa jährlich Millionenschäden entstehen, sind hierbei vermeidbare Heizkosten durch undichtes Mauerwerk, Türen und Fenster noch nicht eingerechnet. Prüfen Sie regelmäßig alle Anlagen und Bauwerke und beugen Sie mit dem richtigen Abdichtungsmittel dauerhaft entstehenden Schäden vor.
Abdichtungsmittel und Informationen zur Verarbeitungsweise
Abdichtungsmittel gibt es las
Leckdichtmasse, knetbare Paste, Kleber in Tuben, mit Wasser aufbereitbares Granulat, um Löcher abzudichten oder beim Basteln Werkstoffe wasserdicht zu verbinden. Die Masse ist leicht von Hand zu verarbeiten, tropft nicht und passt sich leicht der Umgebung an. Vorrangig ist das Ergebnis, also die Abdichtung, und nicht unbedingt die optische Ausgestaltung. Für Fensterrahmen ist teilweise wichtig, dass die Klebekraft nur in eine Richtung wirkt, sonst kann ein Fenster nicht mehr zum Lüften geöffnet werden. Wählen Sie hierbei Schaumstoff oder vergleichbare Materialien, die einseitig im Spalt aufgeklebt werden können.
Achten Sie auf die chemische Verträglichkeit
Abdichtungsmittel bestehen aus unterschiedlichen Stoffen. Zum einen gibt es Mittel, die Chemikalien und/oder Öl und Benzin widerstehen können. Achten Sie daher darauf, welchen Flüssigkeitsverlust Sie verhindern wollen. Wasserverluste können Sie mit Abdichtungsmitteln vorbeugen, die nicht wasserlöslich sind. Wenn Sie ein Aquarium bauen wollen, muss der Stoff zudem frei von wasserlöslichen Giftstoffen sein.
Bedenken Sie den Untergrund
Ein erfolgreiches Abdichtungsmittel muss sich ideal mit dem Untergrund verbinden, egal, ob er fettig, rostig oder schlicht verschmutzt ist. Die Vorbereitung einer Leckage auf geeignetes Klebemittel würde sonst zusätzlich Zeit und Arbeit verursachen.
Gesundheits- und Umweltschutz
Weder bei der Verarbeitung noch durch den Gebrauch von Abdichtungsmitteln dürfen die Gesundheit des Anwenders oder die
Umwelt gefährdet werden: Die Masse sollte daher immer ungiftig und am besten auch nicht brennbar sein.