Der Ölfilter-Kettenschlüssel als Öldienst-Werkzeug
Der Ölfilter-Kettenschlüssel gehört ebenso wie der Ölfilterschlüssel zum Öldienst-Werkzeug im Bereich der
Kfz-Werkstattausstattung. Bei dem Ölfilter-Kettenschlüssel handelt es sich um einen speziellen Ölfilterschlüssel.
Ölfilter gibt es entweder als exakt auf die Ölfiltergehäuseform passende Spezialschlüssel, was den Nachteil hat, dass man für fast alle Ölfilter Schlüssel vorrätig haben muss, oder als Bandschlüssel, die universell auf den
Filterdurchmesser angepasst werden können. Damit hat man in der Regel einen oder zwei Schlüssel und deckt so die Werkzeugeinrichtung als diesbezüglich vollständig ab. Allerdings gibt es auch Ölfilter, die aufgrund Verschmutzung oder Korrosion so fest sitzen, dass man zu härteren Mitteln greifen muss.
Weitere Einsatzbereiche
Ölfilter werden natürlich nicht nur bei PKW, sondern auch bei Motorrädern oder Nutzfahrzeugen gewechselt. Allerdings nutzen Kfz-Mechaniker den Ölfilter-Kettenschlüssel sehr häufig auch als Spezialwerkzeug, wenn es um die Montage von Fahrwerksfedern am Federbein geht. Die hier eingesetzten Schlüssel besitzen meist eine sehr robuste Duplexkette, die im Gegensatz zu einer doppelten Fahrradkette an den Kettengliedern zusätzlich verstärkt ist.
Zum Aufbau
Je nach Verwendung gibt es von der Form her den idealen Schlüssel. Der Kettenschlüssel besteht entweder nur aus einer Art Nuss mit Kettendurchlass und Innenvierkant als Antrieb für einen Steckschlüssel oder einer Ratsche oder hat stattdessen einfach einen Griff. Der Griff kann auch über ein Gelenk verfügen, aufgrund dessen der Griff nach vorne und hinten, also insgesamt um 180 Grad geschwenkt werden kann. Dies stellt sich bei beengten Platzverhältnissen als zum Arbeiten sehr komfortabel dar. Zum Teil sind die Griffe auch mit Kunststoff überzogen, was einen guten Halt ohne Abrutschen erlaubt.
Die Angaben
Die Angaben zum Werkzeug an sich, variieren von Hersteller zu Hersteller zum Teil erheblich. Angegeben wird die Gesamtlänge des Werkzeugs vom Griffende bis zur Kettenaufnahme über die Länge der Kette bis hin zu den minimalen und maximalen Durchmesser der umgreifbaren Bauteile. Je länger die Kette ist, desto schwerer ist das Werkzeug.