Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ultraschall-Entfernungsmesser

  Ultraschall-Entfernungsmesser  (5 Angebote unter 27.807.712 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ultraschall-Entfernungsmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ultraschall-Entfernungsmesser"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ultraschallprüfgerät / Ultraschallmessgerät PCE-UCD 100 für Beton (1 Angebot) 
Das Ultraschallprüfgerät / Ultraschallmessgerät setzt einen neuen Standard für die Qualitätskontrolle von Betonstrukturen. Mit einer breiten Palette von Messparametern und modernster Technologie er...
PCE Instruments
PCE-UCD 100
ab € 4.364,68*
pro Stück
 
 Stück
Seeed Studio 101020010 Ultraschall Entfernungsmesser 1 St. (6 Angebote) 
Seeed Studio 101020010 Ultraschall Entfernungsmesser 1 St. Grove Ultraschall-Entfernungsmesser Dieser Grove - Ultraschall-Sensor ist ein berührungsloses Abstandsmessmodul, das bei 42kHz arbeitet, g...
Seeed Studio
101020010
ab € 3,62*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallmessgerät PCE-FD 20 (2 Angebote) 
Ultraschallmessgerät PCE-FD 20 Dickenmesser PCE-FD 20, Ultraschallmessgerät zur Kontrolle Werkstoffprüfung, Messgeometrie 45 ° und 90 ° Dickenmesser PCE-FD 20 zur Werkstoffprüfung / Batterie- oder ...
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 4.017,82*
pro Stück
 
 Stück
Entfernungsmessgerät, GT-UDM-04, Ultraschall (1 Angebot) 
Entfernungsmessgerät, GT-UDM-04, Ultraschall Kompaktes Messgerät zum Messen von Entfernungen von 0,6...16 m und zur Berechnung von Flächen und Volumen, z.B. von Räumen. Einfache Zielerfassung durch...
k.A.
830960
ab € 9,09*
pro Stück
 
 Stück
6500-77-018 STANLEY IntelliMeasure Ultraschallentfernungsmesser (1 Angebot) 
Messung von Entfernungen bis zu 12 m (Genauigkeit ±0.5%) Flächenberechnung und Volumenberechnung Speicherfunktion mit Anzeige der letzten drei Messungen ) Messgenauigkeit (mm): 6 Maximale Messdista...
k.A.
0-77-018
ab € 22,12*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Ultraschall-Entfernungsmesser
^

Ultraschall-Entfernungsmessgerät - mit Ultraschall Entfernungen ermitteln

Ultraschallwellen sind Schwingungen der Luft, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt. Neben den Möglichkeiten in der Medizin hat man Ultraschallwellen auch für die Entfernungsmessung entdeckt. Warum soll man die Kunst, die Fledermäuse zur Orientierung nutzen, nicht auch einsetzen, um effektive Messungen durchzuführen.
Als Ultraschall bezeichnet man Schallwellen, die sich oberhalb des Hörvermögens des Menschen befinden.

Messen kann zur Herausforderung werden

Der Zollstock muss oft angelegt werden und es kommt dadurch zu Ungenauigkeiten in der Längenmessung, der Laser des Entfernungsmessgerätes kann nicht eingesetzt werden, weil die Sonneneinstrahlung zu hoch ist und die Laserleistung nicht ausreicht. Probleme, die sich beim Messen von Entfernungen schnell einstellen und durch die Ultraschalltechnologie umgangen werden können. Damit lassen sich Entfernungen sehr präzise bestimmen, ohne Sichtkontakt haben zu müssen. Wichtig ist jedoch, dass sich keine Hindernisse im Bereich der Messstrecke befinden.

Ultraschallentfernungsmessung - die richtige Wahl?

Ultraschall-Entfernungsmessgeräte sind vor allem dann die richtige Wahl, wenn es darum geht, leer stehende Objekte zu vermessen. Hindernisse reflektieren den erzeugenden Schall und verursachen so fehlerhafte Messergebnisse. Die kostengünstige Messmethode ist besonders zu empfehlen, wenn es an den Innenausbau geht. Zu beachten ist, dass Ultraschall-Entfernungsmessgeräte vorrangig im Innenbereich angewandt werden sollten, da sie bei starken Temperaturschwankungen und Windeinwirkungen nicht mehr präzise funktionieren. Einige Geräte ermöglichen die Einstellung und Justierung von Umgebungsbedingungen. Die Ultraschallwellen werden je nach Lufttemperatur, -feuchtigkeit und -bewegung absorbiert bzw. gebrochen oder gar umgelenkt.

Fazit

Wer kostengünstig vermessen möchte, wessen Anwendungsbereich sich vorrangig im Innenraum befindet und Hindernisse kein Thema sind, ist mit einem handlichen Ultraschall-Entfernungsmessgerät richtig beraten.

Die Technologie

Ultraschallwellen werden von den Geräten ausgesandt und treffen auf das anvisierte Hindernis, diese werden reflektiert und zum Gerät zurück geschickt. Der Empfänger nimmt den Ton im hohen Frequenzbereich auf. Das Gerät überprüft die Dauer von der Aussendung bis zum Wiedereintreffen des Ultraschallsignales am Gerät und berechnet daraus die Entfernung. Eine denkbar einfache Variante.

Auswahlkriterien

Bei der Auswahl des Messgerätes ist wie bei allen anderen Geräten auch vorab eine Analyse des eigenen Bedarfs nötig. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie ein Gerät erwerben, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Messdistanz

Definieren Sie zu Beginn, wie hoch die Reichweite des Ultraschall-Entfernungsmessgerätes sein soll. Die Distanzen, die mit einem solchen Gerät ermittelt werden können, weichen stark voneinander ab. Eine genaue Analyse Ihrer Anwendung ist erforderlich. Gerade wenn es darum geht, Rohbauausmessungen durchzuführen, um den Materialbedarf zu ermitteln, oder einen Kostenvoranschlag für Innenausbauarbeiten zu erstellen, sollten Sie gut gewappnet sein, um ein professionelles Auftreten vor Ihren Kunden zu gewährleisten. Zählt Ihr Kundenklientel zu den Privatpersonen, reichen Geräte mit einer Reichweite von zehn Metern aus, bei Hallenvermessungen sieht das Ganze dann allerdings schon wieder etwas anders aus, Strecken von 30 Metern sind keine Seltenheit.

Laserpointer

Ein Laserpointer, der im Gerät integriert ist, erlaubt es Ihnen, den nicht sichtbaren Schallkegel genau auf Ihr Ziel zu positionieren. Dadurch wird es möglich, eine präzise Messung vorzunehmen und entstehende Messdifferenzen, durch Schräglagen des Gerätes und somit schräger Beschallung, zu vermeiden.

Anzeige

Das Display, auf dem das Messergebnis ausgewiesen wird, sollte einen guten Kontrast aufweisen. Wichtig ist es zu beachten, mit welcher Anzahl an Dezimalstellen das Messergebnis angezeigt wird. Die meisten Geräte arbeiten in Zentimeterschritten. Diese Einteilung reicht für grobe Ausmessungen vollkommen aus. Für Messungen auf den Millimeter genau sind Ultraschall-Entfernungsmessgeräte nicht geeignet.

Berechnungs- und Speichermöglichkeiten

Gerade wenn es darum geht, Flächen auszumessen, oder zu ermitteln, welchen Rauminhalt man vor sich hat, kommen im Normalfall Berechnungen ins Spiel. Einige Geräte ermöglichen diese Berechnungen auf Knopfdruck. Der Taschenrechner hat ausgedient. Das Ermitteln des Fassungsvermögens von Tanks trotz schwerer Zugänglichkeit ist somit schnell erledigt. Bei der Baubegehung können Sie sofort Auskunft darüber erteilen, welcher Materialbedarf an Farbe, Stoff oder Bodenbelag entsteht, um den Raum auszukleiden. Damit Sie sich nicht zu viel notieren müssen und später trotzdem alle Messergebnisse ordentlich dokumentiert vor sich liegen haben, sollte das Gerät über eine Speicherfunktion verfügen. Somit sind Ihre Messungen später noch abrufbar.

Temperaturausgleich

Da die Luft Ultraschall absorbiert und diese Absorption stark von der Umgebungstemperatur abhängt, ist es ratsam, ein Gerät zu erwerben, das diese Abweichungen ausgleichen kann. Eine automatische Anpassung sorgt auch bei unterschiedlichen Raumtemperaturen für ein zuverlässiges Messergebnis.

Abschaltung

Da die kleinen mobilen Geräte batteriebetrieben sind, ist es umso wichtiger, auf das Ausschalten bei Nicht-Benutzung zu achten. Leere und in der Anschaffung recht preisintensive 9V E-Blockbatterien, wie sie in Ultraschall-Entfernungsmessgeräten eingesetzt werden, können sonst schnell zum Ärgernis werden. Eine automatische Abschaltfunktion ist daher empfehlenswert. Wenn Sie über eine bestimmte Zeit keine Eingabe vorgenommen haben, schaltet sich das Gerät automatisch aus. So wird vermieden, dass es unbeabsichtigt im eingeschalteten Modus verbleibt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.