Übersicht | "Nietpistolen"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
TAURUS 2 (37 Angebote) TAURUS 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten Gewicht: 1,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø... |
|
ab € 677,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 745,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 623,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 489,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 103,42* pro Stück |
| |
M12BPRT-0 Akku-Nietwerkzeug (14 Angebote) Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters Aufbewahrungsmöglichkeit verschiedener Nasen am Gerät Mit Gürtelclip und der Möglichkeit, einen Sicherungsgurt zu befestigen Bis zu 325 Ed... |
|
ab € 259,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.280,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 183,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 128,07* pro Stück |
| |
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton (19 Angebote) BIRDIE Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell! Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste akkubetriebene ... |
|
ab € 459,51* pro Stück |
| |
M12BPRT-201X Akku-Nietwerkzeug IN2 (16 Angebote) Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters Aufbewahrungsmöglichkeit verschiedener Nasen am Gerät Mit Gürtelclip und der Möglichkeit, einen Sicherungsgurt zu befestigen Bis zu 325 Ed... |
|
ab € 253,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.280,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 498,56* pro Stück |
| |
DL-Blindnietgerät EPS 501~ 3,2-4,0-4,8-6,4 mm (5 Angebote) Pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung - Zugkraft 1.700 kg Aufhängebügel für Federzüge Inkl. 8 Mundstücke, 2 Satz gehärtete Spannbacken und Werkzeuge Großer, transparenter Auffangbehälter für ab... |
|
ab € 503,28* pro Stück |
| |
PH 2 (19 Angebote) PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø mit kleiner Futtereinheit (Seit... |
|
ab € 508,70* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Nietpistolen | | | Mit der Nietpistole schnell und geschickt nieten
Die Nietpistole gehört zu den handgeführten Maschinen, die zu mobilen Einsätzen meistens auf Akku- oder Druckluftbasis angetrieben werden, um Niete schnell und geschickt zu setzen. Der Niet oder die Niete stellen ein zylindrisches Verbindungselement dar, das durch plastische Verformung zu einer dauerhaften, unlösbaren Verbindung führt. Beim Kaltnieten wird die Verbindung zwischen zwei Teilen formschlüssig hergestellt. Nur im Fall vom Warmnieten (was bei Nietpistolen nicht der Fall ist) entsteht durch Schrumpfen des Niets auch ein Kraftschluss.
Wo die Nietpistole zum Einsatz kommt
Die Nietpistole kommt unter anderem bei Montagen oder der industriellen Fertigung zum Einsatz. Der Vorteil der Nietpistolen liegt darin, dass man sich ständig wiederholende Verbindungen schnell, effektiv und ohne Fehler schnell und effizient herstellen kann. Zudem sparen Nietpistolen die Kraft, die man sonst per Hand auf eine Nietzange übertragen müsste, und dienen daher sehr dem ergonomischen, ermüdungsfreien Arbeiten.
Die Voraussetzungen
Für das Vernieten von Bauteilen müssen diese an den vorgesehenen Stellen Bohrungen aufweisen. Diese Stellen werden dann sehr oft mit Nieten, insbesondere Blindnieten verbunden. Der Vorteil dieser Art von Verarbeitung ist die Zeitersparnis, da in die Bauteile neben den Bohrungen nicht noch Gewinde gebohrt bzw. zwischen den Teilen Verschraubungen vorgenommen werden müssen.
Nietpistolen als Blindnietgeräte
Sie verarbeiten, egal, ob Akku-Nietpistolen oder Druckluft-Nietpistolen - Blindnieten bis zu einem gewissen Durchmesser und sind auch diesbezüglich nicht nur auf spezielle Werkstoffe der Nieten, sondern auf alle Stoffe eingestellt. Manchmal wird auch bei größeren Blindnieten eine Einschränkung wie etwa auf Materialien wie Alu und Stahl vorgenommen. Nietpistolen funktionieren technisch, also unabhängig vom Antrieb, so, dass entweder die durch das Bohrloch geschossenen Schäfte plötzlich durch einen Schlag oder alternativ kontinuierlich durch eine Hydraulikpresse in der Breite verformt werden.
Die Blindnieten
Zubehör zu den Nietpistolen sind meist die Blindnieten, die wie ein Metallstäbchen mit einem verdickten Köpfchen und einem zylindrisch überstehenden Kragen aussehen. Die Verbindung zweier Bauteile erfolgt mit dem Blindniet von einer Seite, indem das Metallstäbchen, das aus dem Nietkopf hervorschaut, herausgezogen wird. Eine andere Bezeichnung für den Blindniet ist daher Zugdornniet.
|
|