Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Muschelkopfhörer

  Muschelkopfhörer  (1.106 Angebote unter 27.650.956 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Muschelkopfhörer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Muschelkopfhörer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   74   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Muschelkopfhörer
^

Muschelkopfhörer als Allround-Talente

Muschelkopfhörer werden vom Audio-High-End-Bereich bis hin zum einfachen Headset für den Telefonarbeitsplatz eingesetzt. Daher resultieren auch erhebliche Preis- und technische Unterschiede.

Technische Merkmale

Die vielseitigen Kopfhörer weisen stets das gleiche Konstruktionsprinzip auf: An einem Kopfbügel sind rechts und links die Ohrmuscheln angebracht, die neig- und bei vielen Modellen auch schwenkbar sind. Damit die Hörmuscheln jederzeit unabhängig vom Anwender perfekt am Ohr ansitzen, können Muschelkopfhörer in der Höhe verstellt werden. Die Geräte sind je nach Leistungs- und Preisklasse aus leichtem Metall (in der Regel Aluminium-Legierungen) oder Kunststoff gefertigt und sind sowohl für den drahtlosen als auch kabelgebundenen Betrieb erhältlich. Geräte, die für den mobilen Einsatz gedacht sind, können den Kopfbügel meist auch zusammenfalten und erreichen somit in zusammengeklapptem Zustand sehr kompakte Abmaße.

Mit oder ohne Kabel

Die Hörmuscheln beinhalten neben den Lautsprechern bei drahtlos betriebenen Muschelkopfhörern auch noch eine Sende- und Empfangselektronik. Somit sind Sie mit diesen Geräten vollkommen mobil, da keine störenden Kabel mehr Ihren Bewegungsfreiraum einschränken. Bei kabelgebundenen Muschelkopfhörern werden die Zuleitungen entweder mittig durch ein zentrales Kabel, das sich aufspaltet und zu jeder Ohrmuschel führt, an den Kopfhörer herangeführt, oder durch ein einseitig an nur einer Muschel angebrachtes Doppelkabel, von dem ein Strang über den Kopfbügel zur zweiten Hörmuschel führt. Diese Konstruktion ist für viele Nutzer angenehmer, da das Kabel nicht die Bewegungsfreiheit einschränkt wie eine zentral mittig herangeführte Zuleitung.

Polsterungen für ein angenehmes Tragegefühl

Die Hörmuscheln sind stets gepolstert, wobei die Polster je nach Leistungsklasse aus herkömmlichem Schaumstoff oder aber aus Polsterringen bestehen, die außen an den Hörmuscheln angebracht sind. Diese Form der Polsterung wird insbesondere bei High-End-Muschelkopfhörern verwendet, da sie gegenüber Schaumstoffpolsterungen eine bessere Abschirmung gegenüber Außengeräuschen bietet. Zudem wird der Druck der Kopfhörer damit reduziert. Um in lauten Umgebungen (beispielsweise in Flugzeugen) Außengeräusche wirkungsvoll zu dämmen, besitzen manche Muschelkopfhörer zusätzliche elektronische Schaltkreise, die die Geräusche filtern und so mindern.

Die Stecker

Für den Audiobereich ebenso wie für Telefonanlagen oder auch viele Tablet-PCs weisen Muschelkopfhörer handelsübliche Klinkenstecker zum Anschluss auf, wobei diese meist einen Durchmesser von 3,5 mm haben. High-End-Muschelkopfhörer sind auch mit Klinkensteckern mit 6,3 mm Durchmesser ausgestattet, da entsprechende Buchsen in HiFi-Anlagen bevorzugt werden. Mithilfe von meist mitgelieferten Adaptersteckern lässt sich jedoch der Muschelkopfhörer variabel einsetzen. Die Stecker sind dabei vor allem bei hochwertigen Muschelkopfhörern vergoldet, um möglichst geringe Signalverluste zu erreichen. Kopfhörer, die im EDV-Bereich eingesetzt werden sollen, sind oft zusätzlich oder alleinig mit einem USB-Anschluss versehen. Teilweise sind die Muschelkopfhörer auch am Kopfbügel mit einer Halterung für einen weiteren Bügel versehen, der ein Mikrofon trägt. Diese Muschelkopfhörer sind für den Einsatz in Telefonzentralen oder bei der VoIP-Technologie vorgesehen und ermöglichen es, während des Telefonates beide Hände frei zu haben.

Klangmerkmale

Insbesondere sehr hochwertige HiFi-Kopfhörer weisen meist große Ohrmuscheln auf, da sie voluminöse Treiber mit Neodym-Magneten beinhalten, die ein sehr ausgewogenes Klangbild mit ausgeprägten Bässen bieten. Diese Muschelkopfhörer erreichen zudem einen Frequenzumfang und eine Dynamik, die weit über das übliche menschliche Hörvermögen hinausgeht. Der Schalldruck beträgt bei solchen Kopfhörern meist deutlich mehr als 100 dB, sodass auch bei hohen Lautstärken ein authentisches Klangbild erzielt wird. Das Gewicht dieser Muschelkopfhörer kann bis zu etwa 300 g betragen.

Bei Muschelkopfhörern für Telefonanlagen und VoIP-Arbeitsplätze steht dagegen weniger ein ausgewogenes Frequenzspektrum im Vordergrund, sondern das Herausfiltern unerwünschter und störender Hintergrundgeräusche, was bei einigen Modellen mithilfe von speziellen Schaltkreisen geschieht. Zusätzlich wird bei solchen Muschelkopfhörern großer Wert auf ein möglichst geringes Gewicht gelegt, da die Kopfhörer oft über mehrere Stunden ununterbrochen getragen werden müssen und daher ein hohes Gewicht schnell vom Träger als störend empfunden wird.

Sonderausstattungen und Zubehör

Insbesondere Muschelkopfhörer, die für den mobilen Einsatz gedacht sind, werden meist mit nützlichem Zubehör geliefert: Sie werden oft mit kleinen Reisetaschen zum geschützten Transport ausgeliefert oder auch mit verschieden langen, wechselbaren Kabeln. Darüber hinaus werden bei vielen Muschelkopfhörern Ohrpolster als Ersatz angeboten, die auch aus unterschiedlichen Materialien bestehen können. Damit können verschlissene Polsterungen schnell und einfach gegen neue ausgetauscht werden. Zum Teil werden einige Muschelkopfhörer mit speziellen Flugzeugsteckern als Zubehör geliefert, sodass Sie diese auch über den Wolken nutzen können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.