Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Gastronomie-Wender  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gastronomie-Wender“
Überbegriffe
Eierheber
Breite Kunststoff-Wender mit Löchern oder engen Schlitzen, zum Heben und Wenden von empfindlichem Bratgut.
Fischwender
Sehr breite praktische Wender, mit denen sich Fische bzw. Fischfilets beim Braten wenden lassen ohne zu zerfallen.
Pfannenwender
Werden in unterschiedlichenn Formen, Ausführungen und Materialien angeboten.
Pizzaheber
Kurzstielige, großflächige Wender, die sich speziell für das Arbeiten in Pizzaöfen eignen.
Reduierspatel
Ungekröpfte, rechteckige Spatel mit perforiertem Blatt und einem relativ langem Stiel.
Tortenheber
Mit der dreieckigen Spitze lassen sich Tortenstücken einfach und leicht servieren.
Kuchenretter
Zum problemlosen Anheben und Transportieren von Kuchen, Torten und Pizzen.
Tortenpalette
Lassen sich nicht nur zum Aufstreichen von Cremes einsetzen, sondern auch zum Wenden von Eierkuchen und Crêpes.
Pizzaschaufel
Große, langstielige Heber, die überwiegend zum Arbeiten an Backöfen eingesetzt werden.
Weitere Informationen zum Thema Gastronomie-Wender
^

Gastronomie-Wender als nützliche Küchenutensilien

Wender oder auch Heber kommen oft in der Gastronomie zum Einsatz und gehören damit zu besonders wichtigen Küchenutensilien. Jeder dieser Küchenhelfer hat seinen bestimmten Verwendungszweck.

Den richtigen Wender und Heber wählen

Der Eierheber

Der Eierheber besteht meist aus Kunststoff. Dieses Material empfiehlt sich vor allem, wenn Sie beschichtete Pfannen verwenden. Der Heber besteht aus einem länglichen Griff und einer flachen, gelochten oder mit Schlitzen versehenen Hebefläche. Er eignet sich vor allem für das Wenden von empfindlichen Speisen, die schnell zerfallen können.

Der Fischwender

Wenn Sie Fisch im Stück oder in Form eines Filets servieren möchten, dann bietet sich die Nutzung eines Fischwenders an. Mit ihm zerfällt der Fisch nicht, da der Fischheber über eine breite Wendefläche verfügt, auf welcher der Fisch komplett aufgenommen und umgedreht werden kann.

Der Pfannenwender

Pfannenwender werden in verschiedenen Größen, Formen und Materialen angeboten. Diese können als Universalwender verwendet werden.

Der Pizzaheber

Pizza muss nicht gewendet werden, aber auf das Blech und vom Blech herunter gehoben werden.  Der Pizzaheber verfügt über eine besonders große Wendefläche und einen kurzen Stiel, sodass die Pizza in einem Stück bewegt werden kann.

Der Tortenheber

Die dreieckige Form der Wendefläche ist ideal, um Tortenstücke aufzunehmen und diese dem Gast zu servieren.

Der Kuchenretter

Einen Kuchen, Torten oder auch eine Pizza in einem Stück vom Blech auf den dekorativen Tortenteller zu heben, ist nahezu unmöglich. Ein Kuchenretter macht es jedoch einfach, das gesamte Backwerk vom Blech anzuheben und auf einen anderen Untergrund zu verlagern.

Die Tortenpalette

Die mit einem langen Griff und einer etwas breiteren Streich-Schubfläche versehene Tortenpalette ermöglicht das Wenden von Teigfladen, Crepes und Eierkuchen, kann aber auch zum Auf- und Glattstreichen von Cremes eingesetzt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.