Die Einhandrohrzange – Zange und Schlüssel in einem
Die Einhandrohrzange wird im Bereich Gas und Wasser oftmals im Installationsbereich für
Rohre aller Art verwendet. Der Vorteil ist eben, dass man das Werkzeug wie einen Schlüssel mit einer Hand bedienen kann, aber wie bei einer Zange nicht auf eine bestimmte Spannweite des Zangenkopfes festgelegt ist. Damit handelt es sich um ein sehr flexibel verwendbares Handwerkszeug.
Aussehen und Länge
Die Einhandrohrzange ist für eine
Zange ein sehr spezielles Werkzeug, bei dem sich die Bestandteile auch in der Bezeichnung von der üblichen Zangenteilen unterscheiden. Beginnt man die Betrachtung beim Zangenkopf so findet man nicht zwei Backen, sondern einen sehr kurzen Backen, dem ein rechtwinklig abgeknickter Haken gegenüber liegt. Ein Gelenk sucht man vergebens. Entweder findet man eine selbstklemmende Mechanik, mit der der Haken befestigt ist, oder ein Stellrad zur Justierung des Abstandes zwischen Haken und Backen. Im Gegensatz zur Zange besitzt das Werkzeug auch keinen Griff, denn der eine Griff, mit dem der Backen und damit das komplette Werkzeug bedient werden, wird als Stiel bezeichnet. Mit der Länge der Einhandrohrzange wird der Abstand zwischen dem Stielende und dem äußeren Rand des Hakens insgesamt bezeichnet.
Die Spannweite
Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen der Innenseite des Hakens und des Backens. Da der Abstand innerhalb bestimmter Toleranzen meist stufenlos verstellbar ist, werden je nach Kundenkreis der Hersteller entweder für Deutschland auch in Millimeter ausgewiesen.
Ein paar Eigenschaften
Zum einen kann man wählen zwischen
Zangenmodellen, an denen sich am Haken ein ungefährer Rohrdurchmesser voreinstellen lässt, um den Selbstklemmmechanismus auszulösen, und anderen Modellen, die komplett manuell eingestellt werden. Ferner spielt auch die Art der Zahnung am Backen eine Rolle: das Werkzeug reagiert rutschfest, wenn die Verzahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist.
Zu den Materialien
Während kleinere Einhandrohrzangen oft komplett samt Haken und Backen aus Werkzeugstahl gefertigt sind, besteht bei den größeren der Stiel oft als Monoblock aus dem leichteren Aluminium. Aus ergonomischen Gründen sollte Werkzeug nicht schwerer sein, als es für die Auswahl der Geeignetheit des Materials zwingend erforderlich ist.