Der DVI Extender für mehr Reichweite
Mit einem DVI Extender ist es möglich, ein DVI-Signal über größere Distanzen zu übermitteln. Die Extender erhalten Sie meist im Set aus Transmitter und Receiver. Die Verbindung dieser beiden Komponenten erfolgt je nach Modell über unterschiedliche
DVI-Kabel. Gängig sind RJ-45 Netzwerkkabel oder bei High-Range-Lösungen Glasfaserkabel.
Das können DVI Extender
Die Übermittlung von Signalen ist bei maximaler DVI-Auflösung nur bis zu ca. 5 Metern möglich. Für geringere Auflösungen ist häufig bei 15 Metern Schluss. Mit einem DVI Extender können mehr Meter möglich sein. Einige Glasfaserlösungen versprechen sogar Distanzen von mehreren hundert Metern zu überwinden. In Verbindung mit
DVI-Splittern teilen Sie Signale auf und können diese auf weit entfernten Anzeigesystemen wiedergeben. Eine Lösung, die für Werbung oder Informationen in großen Gebäuden wie Kaufhäusern, Bahnhöfen oder Flughäfen Verwendung finden kann.
Alternativen zum DVI Extender
Für HDMI und
VGA erhalten Sie ebenfalls spezialisierte Extender am Markt. Bevor Sie Adapter nutzen, um einen DVI Extender einzusetzen, sollten Sie den Einsatz eines direkt passenden Adapters in Erwägung ziehen. Wünschen Sie Zukunftssicherheit, ist ein DVI oder
HDMI Adapter meist eine gute Wahl. Benötigen Sie empfängerseitig auch USB, kann ein
IP-KVM Switch eine gute Alternative sein. Diese Lösung ermöglicht es, neben dem Bild auch Maus- und Tastatursignale zu übertragen. Wünschen Sie die Übertragung des DVI-Signals hingegen an mehrere Wiedergabegeräte, ist ein entsprechender DVI Splitter mit Extenderfuntion in Kombination mit DVI-Receivern ratsam.
Tipps zur Wahl eines DVI Extenders
- Benötigen Sie auch ein Audio-Signal, achten Sie auf Extender, die dieses explizit unterstützen.
- Es gibt unterschiedliche DVI-Stecker: Achten Sie auf einen Extender mit passender Schnittstelle. Setzen Sie gegebenenfalls Adapter ein.
- Prüfen Sie die maximale Auflösung der Extender. Hier kann es zu Einschränkungen kommen. Gegebenenfalls müssen Sie eine andere Lösung in Betracht ziehen. Auch für HDMI erhalten Sie am Markt Extender.