Steckerverstärker für den Betrieb von Wartungsgeräten
Der Steckerverstärker ist ein Zubehörteil für Wartungsgeräte und wird bei der Druckluftherstellung eingesetzt. Es wirkt ausgleichend auf deren Reglung ein und übersetzt das eingehende Signal. Der Steckerverstärker ist in verschiedenen Varianten und Anschlüssen erhältlich.
Chopper- und Steckerverstärker im Detail
Die Steckerverstärker sind ein Zubehör der Wartungseinheiten. Sie wirken auf die Signalgebung ein. Die im Allgemeinen auch als Chopperverstärker bezeichneten Bauteile wandeln das eingehende Signal um. Chopperverstärker sind meist für einen kleineren Temperaturbereich geeignet als die Steckerverstärker. Sie sind meist auf einen Eingangsbereich von
- 0 bis 10 Volt (V)
- 0 bis 20 Milliampere (mA) oder
- 4 bis 20 Milliampere
einstellbar. Die Umwandlung erfolgt in den benötigten eingeprägten Strom mit einer Stärke von 0 bis 1 Ampere. Der Steckerverstärker wirkt modellierend auf die Pulsbreite des Signals ein. Er unterstützt eine optimalere Ansteuerung der Wartungseinheit, ist temperaturstabil und verringert die Hysteresis (Regelungsungenauigkeit). Die Steckerverstärker werden direkt an die Wartungseinheit angebaut. Hierfür stellen sie eine Verbindung bereit, die zu dem Anschluss am Gerät passen sollte. Der Hersteller der Wartungseinheit gibt in den Montage- und Betriebsanleitungen Hinweise zum möglichen oder empfohlenen Einsatz des Steckerverstärkers und dessen Anschluss.
Wartungseinheiten in der Druckluftherstellung
Die Druckluftherstellung ist auf Wartungseinheiten angewiesen, die auf das System ausgleichend, regulierend oder optimierend einwirken. Sie können die Druckluftqualität verändern, indem sie Öl hinzufügen (
Nebelöler) oder reduzieren (
Druckluftfilter). Einige Verbrauchsgeräte benötigen einen hohen Ölgehalt der Luft um angetrieben werden zu können. Auch der Partikelgehalt und die Partikelgröße können beeinflusst werden. Mit Filtereinheiten lassen sich Partikel ab einer bestimmten Größe aus der Druckluft entfernen. Befülleinheiten unterstützen beim gefahrlosen und langsamen Druckaufbau nach einer Entlüftung, wie sie mit einer Entlüftungskupplung bewerkstelligt werden kann. Auch Messgeräte, wie Druckanzeiger und
Manometer, sind als Wartungseinheiten im Druckluftsystem eingesetzt. Die Steckerverstärker unterstützen Wartungseinheiten, die per Signal in ihrer Funktion geregelt werden. Hierzu gehören vorwiegend Regelventile, wie sie zur Durchflussregelung im Druckluftsystem eingesetzt werden.