Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Autoscheibenreiniger

  Autoscheibenreiniger  (76 Angebote unter 27.572.255 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Autoscheibenreiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Autoscheibenreiniger"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Autoscheibenreiniger
^

Der Autoscheibenreiniger schont und reinigt streifenfrei

Autoglas ist besonderen Belastungen und Verschmutzungen ausgesetzt. Anders als bei Glasflächen im Haushalt wird Autoglas oft bei hohen Geschwindigkeiten mit Insekten, Staub, Ruß und Schmutz versehen. Dies führt zu einer deutlich hartnäckigeren Verschmutzung als jener, die man von der häuslichen Fensterreinigung kennt.  Daher empfiehlt es sich, für die umfassende Reinigung von Autoscheiben auf speziell dafür entwickelte Produkte zu setzen. Herkömmliche Autochemie oder Reiniger können die Schmutzpartikel nicht in jedem Fall beseitigen.

Autoscheibenreiniger als Konzentrat für die Wisch/Waschanlage

Autoscheibenreiniger ist als Konzentrat zum Einfüllen in den Wischbehälter erhältlich. Dies sorgt dafür, dass bei jedem Sprühvorgang der auf der Front- und Heckscheibe vorhandene Schmutz gelöst und im besten Fall vom Scheibenwischer vollständig entfernt wird. Zu beachten ist lediglich das vom Hersteller empfohlene Mischungs-Verhältnis mit Wasser. Da beim Betätigen der Wischanlage der Duft des verwendeten Produkts in den Innenraum gelangt, muss hier der persönliche Geschmack bei der Auswahl des Produktes entscheiden.

Autoscheibenreiniger für die Reinigung von Hand

Gerade Insektenreste und andere hartnäckige Verschmutzungen sind allein durch dein Einsatz der Scheibenwischer/der Wischanlage nicht zu entfernen und sind oft auch nach dem Durchfahren der Autowaschanlage noch vorhanden. Daher kommt man nicht umher, regelmäßig selbst Hand anzulegen, um stets für eine klare und deutliche Sicht zu sorgen.

Gerade die Frontscheibe ist von außen starken Verschmutzungen ausgesetzt und wird von innen zusätzlich verunreinigt. Hier gilt es mit möglichst geringem Aufwand ein sauberes und vor allem streifenfreies Ergebnis zu erzielen. Gerade bei Nachtfahrten kann eine beschlagene oder verschmutzte Frontscheibe eine Gefährdung darstellen.

Die korrekte Anwendung von Glasreiniger-Sprays

Gängige Autoscheiben-Reiniger werden als Spray verkauft. Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese nicht unbedingt kunststoffverträglich sind und Gummi und Kunststoffoberflächen angreifen oder austrocknen können. Wischen Sie also unbedingt sofort nach, wenn Sie Glasreiniger auf Fensterdichtgummis, die Innenverkleidung oder sonstige Oberflächen außer Glas aufbringen. Sprühen Sie das Produkt Ihrer Wahl direkt auf die zu reinigende Glasfläche auf, reiben Sie mit einem Tuch nach und trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem zweiten, trockenen und sauberen Tuch. Bei der Reinigung der Seitenscheiben des Fahrzeugs empfiehlt es sich, diese ein paar Zentimeter herunterzufahren, um auch den oberen Rand der Scheiben säubern zu können, der sich sonst im Türdichtgummi versteckt. Die Innenseiten der Scheiben reinigen Sie genauso, achten Sie aber bitte darauf, keine angrenzenden Oberflächen wie Leder, Kunststoff und Gummi zu besprühen. Wischen Sie sofort nach, wenn das Produkt auf andere Oberflächen als Glas gelangt. Für diese Flächen sind spezieller Autoinnenreiniger oder Cockpitpfleger zu verwenden. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mit Mikrofasertüchern arbeiten, da diese aufgrund ihrer größtmöglichen Oberfläche sehr saugfähig sind und streifenfreie Scheiben hinterlassen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.