Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
Logo Wiha Willkommen bei Wiha

Wiha - Tools that work for you

Ausgezeichnet Ergonomisch – Wiha Werkzeuge von Ärzten und Therapeuten empfohlen

Wir sind Gesundheits-Pioniere! Als erster Handwerkzeughersteller weltweit wurden wir mit einem Siegel ausgezeichnet, das die Wirksamkeit und den Nutzen unseres ergonomischen Schraubendrehergriffgrößenkonzepts und des Inomic® Zangengriffgrößenkonzepts bestätigt.
Was ist AGR? Die AGR setzt sich seit Jahren für die Förderung der Forschung über die Vermeidung von Rückenschmerzen ein und gibt Empfehlungen für Produkte ab, die Erkrankungen des Bewegungsapparates und Rückenschmerzen vorbeugen.
Aufgrund seiner strengen Prüfkriterien und der Besetzung einer unabhängigen Kommission mit ausgewiesenen medizinischen Experten genießt das AGR-Gütesiegel zudem eine hohe Akzeptanz in der medizinischen Fachwelt. Ausgezeichnete Produkte können somit auch als Empfehlung von Medizinern und Therapeuten angesehen werden.
Über Wiha

Über Wiha

Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen Einsatz in Industrie & Handwerk. Vor 80 Jahren als kleiner Familienbetrieb gegründet, ist Wiha heute ein weltweit operierendes Unternehmen – nach wie vor inhabergeführt von der Familie Hahn.
Mit einem speziell auf Anwenderbedürfnisse abgestimmten Produktprogramm an innovativen Handwerkzeuglösungen, möchte Wiha Anwendern den Alltag spürbar erleichtern. Deshalb entwickelt, konstruiert und fertigt Wiha Produkte mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Funktionalität, Langlebigkeit und Ergonomie. Als treuer und strategischer Partner des Fachhandels bietet Wiha ein breites Sortiment an Qualitätsprodukten für das Profi-Segment.
Compliance

Compliance - Verantwortliches Verhalten bei Wiha

Wiha ist 2016 der Verhaltensrichtlinie „Code of Conduct“ des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) beigetreten, die auf den Grundsätzen des Global Compact, sowie der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) beruht. Die Einhaltung von Richtlinien, Normen und die Erfüllung sämtlicher Anforderungen einer verantwortungsvollen Umsetzung der Arbeitsbereiche:
  • Arbeits- & Gesundheitsschutz (OHSAS 18001)
  • Qualität & Lean Management (ISO 9001)
  • Energie (ISO 50001)
  • Umwelt (ISO 14001)
ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Nachhaltigkeit

Selbstverständlich nachhaltig

Die natürlichen Ressourcen der Erde werden irgendwann zur Neige gehen. Wiha sieht es daher als Pflicht, verantwortungsvoll mit knappen Gütern umzugehen und einen Beitrag zu leisten, die Umweltbelastung zu reduzieren.
Um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und zukunftsorientiert wachsen zu können, möchte Wiha auch den ökologischen Bedürfnissen konsequent gerecht werden.
Zertifizierungen wie die ISO14001 und ISO50001, welche einen umweltschonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen dokumentieren, sind Wiha ebenso wichtig wie industriell relevante Normen.

Sortimente  (109)

Elektro  (14)

Drehmomentschraubendreher  (213)

Multitools  (151)

Zangen  (479)

Hammer / Meißel  (121)

Zubehör Elektrotechnik  (89)

eMobility  (2)

Schraubendreher  (794)

Bits  (886)

Stiftschlüssel  (555)

Pinzetten  (15)

Messwerkzeuge  (14)

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.