Mit dem Vorsprühgerät die Grundreinigung von Fahrzeugen durchführen
Vorsprühgeräte werden im Rahmen der
Fahrzeugreinigung eingesetzt. Sie sind ein Teil der Vorwäsche und ermöglichen aufgrund des hohen Wasserdrucks ein schnelles und effizientes Reinigen von verschmutzten Stellen. Die Vorsprühgeräte dienen einer schonenden Pflege, verkürzen die Reinigungszeiten, schaffen Sauberkeit und Hygiene, sind jederzeit einsatzbereit und können in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Ihre Handhabung ist einfach und Fehlbedienungen fast unmöglich.
Ein Vorsprühgerät verkürzt die Wartezeit vor der Autowaschanlage
Vorsprühgeräte werden bei der Autowäsche vor dem eigentlichen Waschgang in einer Waschanlage benutzt und versprühen ein
Vorreinigungsmittel. Mithilfe des Vorsprühgerätes kann man Insekten von den Autoscheiben problemlos entfernen. Auch die
Felgenreinigung kann mit dem Vorsprühgerät einfach vorgenommen werden. Die an Tankstellen zur Verfügung gestellten Vorsprühgeräte sind in der Regel stationär und werden als Reinigungsmittelsprüher bezeichnet.
Weitere Funktionen
Vorsprühgeräte werden zur Reinigung in der Automobil- und Transportbranche sowie in der Landwirtschaft und im Gastronomiegewerbe benutzt. Sie versprühen Kaltwasser, das mit Reinigungsmitteln zugesetzt werden kann. Hier sind vor allem alkalische Reiniger zu empfehlen.
Einige Einsatzgebiete: Werkstätten, chemische Industrie, Großküchen, Getränkebetriebe, Fuhrparkunternehmen, Lebensmittelindustrie, Metallindustrie, Sanitärbereiche, Schlachtereien, Schifffahrt, Schwimmbäder.
Stationär oder mobil
Die Vorsprühgeräte gibt es in zwei Varianten: stationäre und mobile Geräte. Die stationären Geräte lohnen sich vor allem dann, wenn man regelmäßig eine Reinigung durchführen muss. Je nach Modell ist ein Münzeinwurf integriert. Diese Vorsprühgeräte können für Kunden an Tankstellen installiert werden. Die mobilen Geräte sind kleiner und handlicher. Sie können in Räumen verwendet werden – die stationären eignen sich eher für den Außenbereich. Die Behälter der Vorsprühgeräte sind meist aus Edelstahl gefertigt. Die Sprühschläuche sind bis zu 8 Meter lang und je nach Modell spiralig. Stationäre Geräte verfügen zur besseren Steuerung über einen Schwenkarm. Der Druck liegt bei den mobilen Geräten zwischen 3 und 6 bar. Das Volumen der Behälter variiert je nach Modell sehr stark. Es gibt Vorsprühgeräte, die 4 l fassen können und es gibt welche, die 40 l fassen. Düsen und Lanzen sind als Zusätze erhältlich.