Das Tauchring-Set mit seinen besonders bunten Farben regt zum Tauchen und Spielen an. Dabei gibt es den Tauchring in 3 Varianten: Pinky ist ein rosa Kugelfisch Ray ist ein blauer Schwertfisch Sidne...
Für das DLRG-Hindernisschwimmen in Schwimmbädern geeignet Entwickelt in Zusammenarbeit mit der DLRG Höhenverstellbar durch mitgelieferte Clips Am Beckenrand oder zwischen 2 Startleinen anbringbar A...
Die Tauchringe sind das ideale Hilfsmittel zum Tauchen und ein abwechslungsreiches Spielzeug für das Wasser. Die Oberfläche der Ringe besteht aus griffigem Neopren. Hierdurch liegen sie gut in der ...
150 cm lange Kunststoffbänder Am unteren Ende mit Ballast gefüllt Einfach ins Wasser werfen und der Spaß kann beginnen ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf di...
Der Lamellenring eignet sich sowohl als Tauchring, als auch zur Verwendung im Einzel- oder Gruppentraining. Durch seine Lamellen ist er sehr griffig und liegt sicher in der Hand. Mit einem Gewicht...
Gute Griffigkeit dank Lamellen Besonders gut sichtbar im Wasser Sehr robust, da aus PVC Im praktischen 10er Set Lieferung farblich sortiert in 2 Blau, 2 Grün, 3 Gelb, 3 Rot Produktdetails: Material...
Der Lamellenring eignet sich sowohl als Tauchring, als auch zur Verwendung im Einzel- oder Gruppentraining. Durch seine Lamellen ist er sehr griffig und liegt sicher in der Hand. Mit einem Gewicht...
Set aus 6 farbig markierten Kunststoffstäben Spielerisch werden die Kinder an das Tauchen gewöhnt Mit aufgedruckten Ziffern ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert a...
Der Lamellenring eignet sich sowohl als Tauchring, als auch zur Verwendung im Einzel- oder Gruppentraining. Durch seine Lamellen ist er sehr griffig und liegt sicher in der Hand. Mit einem Gewicht...
Langlebig, da aus Neopren gefertigt Besonders gut sichtbar im Wasser Für Kinder zum Üben von zielgenauem Tauchen und Greifen Ringe "stehen" im Wasser ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thiem...
Der Lamellenring eignet sich sowohl als Tauchring, als auch zur Verwendung im Einzel- oder Gruppentraining. Durch seine Lamellen ist er sehr griffig und liegt sicher in der Hand. Mit einem Gewicht...
Ideal zum Tauchen lernen und für kleine Schwimm-Wettbewerbe Integrierte Gewichte für aufrechten Stand im Wasser Set bestehend aus 8 flexiblen Tauchstäben aus Gummi ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir v...
Der Lamellenring aus PVC, ø 16 cm, 4er Set: je 1x blau, grün, rot, gelb eignet sich hervorragend für den Tauch- und Schwimmsport. Ob im Schwimmverein oder im eigenen Pool, mit dem Lamellenring-Set ...
Ideal für Tauchübungen der DLRG und Wasserwacht Aus hochwertigem Gummi Für Tauchbecken und Schwimmbad geeignet ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Q...
Ideal zum Tauchen lernen und für kleine Schwimm-Wettbewerbe Gewichte werden an Ringen sicher befestigt Für mehr Wasserspaß ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert au...