Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Luftballons

  Luftballons  (276 Angebote unter 29.297.881 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftballons“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luftballons
^

Luftballons - nicht nur etwas für Kinder

Nicht nur in Kindergärten, in Grundschulen oder aber an Kindergeburtstagen sind Luftballons immer wieder ein Highlight, sondern auch für Partydekorateure, Veranstalter und Clowns stellen Luftballons ein unverzichtbares Dekorationselement dar, das neben Luftschlangen und Konfetti besonders an Karneval zum Einsatz kommt.

Luftballons für jeden Geschmack

Steht zum Beispiel ein Großereignis wie die WM an, so sind Luftballons mit Fußballaufdruck ein besonderer Hingucker und dürfen nicht fehlen. Darüber hinaus sind zum Valentinstag oder auf Hochzeiten natürlich Herz-Luftballons ebenfalls gern gesehen und verschönern das Ambiente in Räumlichkeiten oder aber von Gartenpavillons um ein Vielfaches, wenn sie dort angebracht werden. Sogar vor politischen Wahlen sind Luftballons immer wieder zu sehen, wenn sie mit der Parteiaufschrift an Informationsständen im Wind flattern.
Kleine Kinder erfreuen sich natürlich besonders an den bunten Ballons, wenn Sie ein Tütchen davon als Werbegeschenk erhalten oder bereits aufgeblasen an einem Drahtstab.

Größen, Formen und Farben von Luftballons

Luftballons gibt es in unterschiedlichen Farben und Formen. Auch die erhältlichen Größen variieren untereinander. So sind beispielsweise kleine Ballons mit einem Umfang von 600 mm zu haben, aber auch Ballons, welche sogar 1.000 mm aufweisen und durch ihre Größe allein schon besonders auf sich aufmerksam machen.
Besonders attraktiv: Luftballons, die zu Tieren geformt werden können und sogar manch einen Erwachsenen noch ins Staunen versetzen, wenn der Ballonakrobat sein Handwerk beherrscht.

Hilfreiche Utensilien für Luftballons

Es macht enorm viel Mühe, Luftballons auf die übliche Art und Weise per Mund aufzublasen. Besonders, wenn eine Veranstaltung geplant ist und eine große Anzahl der bunten Ballons benötigt wird, sollte auf eine Ballonpumpe zurückgegriffen werden, welche die Arbeit per Hand erleichtert.
Oftmals hat der eine oder andere sicherlich auch Schwierigkeiten, voll aufgepumpte Ballons zu verschließen, so dass die Luft nicht entweichen kann. Spätestens dann sollten Luftballonverschlüsse zum Einsatz kommen, so dass der Ballon nicht platzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.