Kletterwände in Innenanlagen
Kletterwände sind künstliche Nachbildungen natürlicher Felsen und werden gezielt für das Klettern entwickelt. Eine Kletterwand kann sowohl im Freien als auch in einer Sporthalle genutzt werden. Es gibt spezielle Kletterhallen, in denen das Sportklettern praktiziert werden kann. Das Indoor-Klettern bzw. das Hallen-Klettern ist ein professioneller Sport, der auch als beliebte Freizeitaktivität genutzt wird.
Eine Kletterwand verfügt über unzählige Kletterrouten
Kletterwände stellen natürliche Felsen nach und verfügen über farbige Halterungen, an denen der Sportler Halt finden kann. Diese Griffe wirken auf den ersten Blick willkürlich gesetzt. Dahinter steht jedoch ein ausgeklügeltes System, welches Kletterrouten in verschiedenen Schwierigkeitsbereichen vorgibt. Die Halterungen sind meistens in der Kletterwand fest verschraubt und können jederzeit abmontiert und an anderer Stelle angebracht werden. Auf diese Weise können immer wieder neue Routen geklettert werden.
Die Klettergriffe sind unterschiedlich
Die
Halterungen sind nicht nur farblich verschieden, sondern auch in ihrer Form unterschiedlich. Der Schwierigkeitsgrad einer Route lässt sich durch die Anbringung verschiedener Formen regulieren.Griffigkeit und Formgebung spielen dabei eine besondere Rolle.
Die Kletterausrüstung garantiert Schutz
Der wichtigste Schutz unter einer Kletterwand sind ausgelegte
Sportmatten, die Stürze abfedern können. Weiteren Schutz erhält der Sportler durch seine Ausrüstung und
Kletter-Sicherungen. Die Grundausrüstung besteht aus einem Klettergurt, aus Kletterschuhen, einem Sicherungsgerät, Schraubkarabiner und einem Magnesiasack. Weiterhin kann ein Kletterseil genutzt werden.
Die Normung
Das Indoor-Klettern ist weitgehend sicher, da nicht kalkulierbare Vorfälle, wie beispielsweise Geröllabsturz, in Hallen nicht möglich sind. Um die Sicherheit auf ein Optimum zu erhöhen, müssen Kletterwände der Norm DIN EN 12572 entsprechen. Diese Norm legt Belastungstests fest und fordert eine Berechnung der Tragfähigkeit.
Kletterwände für Kinder und im Reha-Sport
Einige Kletterwand-Modelle sind speziell für Kinder und für den Reha-Sport bzw. die Krankengymnastik entwickelt worden. Diese Wände sollen bestimmte Fähigkeiten der Übenden fördern und ermöglichen besondere Übungen der Wirbelsäulen-Gymnastik. Eine Kletterwand für Kinder kann einfach über eine Sprossenwand gehangen werden.