Dokumentenhüllen – Perfekte Ablage für Ihre Schriftstücke
Sie möchten wichtige Dokumente wegheften, ohne sie vorher zu lochen oder etwas aufbewahren, ohne dass das Blatt geknickt oder schmutzig wird? Dann verwenden Sie entweder eine Prospekthülle oder eine Dokumentenhülle. Bei der ersten Variante wird das Schriftstück von oben, bei Dokumentenhüllen seitlich in die Hülle gesteckt. Diese Möglichkeit der Abheftung ist meist aus transparenter Polypropylen-Folie gefertigt. Vorteilhaft ist dabei das schnellere Einstecken der Dokumente, zum Nachteil könnte es werden, dass die Dokumente herausrutschen, wenn sie nicht richtig eingesteckt wurden.
Die Lochung macht den Unterschied
Im Gegensatz zu Sichthüllen haben Dokumentenhüllen zum großen Teil einen gelochten Rand. Eine Universal- bzw. Multilochung garantiert ein Abheften in fast alle Ordner oder Ringbücher. Die Inhalte lassen sich bequem entnehmen oder hinzufügen und sind praktisch zu archivieren. Ein zusätzlich verstärkter Lochrand verhindert, dass die Lochung durch stetiges Ein- und Ausheften reißt. Dokumentenhüllen werden in unterschiedlichen Größen angeboten, so können Sie individuell entscheiden, welches Format Sie benötigen.
Besondere Dokumentenhüllen
Selbst bei Prospekthüllen gibt es außergewöhnliche Varianten. Hüllen, in denen man Kreditkarten oder Ausweise aufbewahrt, werden auch als Dokumentenhülle bezeichnet. |