Die natürliche Klebkraft von Pritt
Im Jahre 1969 erfand Henkel den ersten Klebestift, der dem Mechanismus eines Lippenstiftes nachempfunden war und führte die Marke Pritt ein. Seither ist Pritt dank seiner starken Werte, Innovationen und Technologien führend im Klebstoffsegment: Als einzigartige Marke, die aus Kartoffelstärke Klebstoff herstellt, ist Pritt Pionier im Bereich Nachhaltigkeit und ein wichtiger Bestandteil im Alltag eines jeden Konsumenten. Die Produkte fördern die motorischen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern durch kreatives Basteln. Zusätzlich engagiert sich Pritt sozial: Für faire Bedingungen in Gegenden, in denen ein schlechter Zugang zu Schulbildung herrscht und in der Ausbildung von Kindern mit starken Lerndefiziten.
Sicher & kinderfreundlich – Der ideale Kleber für alle Bastelarbeiten
Bastelarbeiten verhelfen Kindern dazu, sich zu entwickeln und die eigene Kreativität zu fördern: Der lösemittelfreie und hochwertige Pritt Klebestift ist dank seiner zu 90% natürlichen Inhaltsstoffe einer der sichersten Kleber auf dem Markt. Der Klebstoff ist einfach aufzutragen und führt dank seiner wasserarmen Formel zu weniger Klumpen oder Falten auf dem Papier.
Trotz seiner starken Klebkraft ist er bei niedrigen Temperaturen auswaschbar. Den Klebestift gibt es in 3 verschiedenen Größen und egal, ob Papier in das Schulheft eingeklebt werden soll oder größere Bastelprojekte in der Schule oder zu Hause bevorstehen – Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Doch nicht nur für Kinder ist der Klebestift die ideale Wahl – er ist auch Ergänzung zum Bürobedarf für Menschen jeden Alters!
Für alle Einsatzzwecke gewappnet:
Der Pritt Klebestift ist in drei Größen erhältlich
Die
"kleine" Größe (11g) ist besonders für Kinder und zum Kleben kleinerer Flächen, Kanten und Ecken geeignet.
Die
"mittlere" Größe (22g) ist der Alleskönner für kreatives und flinkes Arbeiten mit Papier im Büro, in der Schule oder zu Hause.
Die
"große" Größe (43g) ist besonders für häufigen Gebrauch und zum Kleben großer Flächen geeignet.
Effiziente Klebelösungen
Dank seiner einzigartigen Rezeptur kann der Pritt Stift doppelt so viel Papier wie sein größter Hauptwettbewerber (im europäischen Markt) kleben.
Der Kleber ist bei 20°C auswaschbar. Der Original Pritt Stift ist lösemittelfrei und besteht zu 90% aus naturbasierten Inhaltsstoffen*.
Der Klebestift ist daher sicher und geeignet für Kinder. (*inkl. Wasser)
Hocheffiziente Leistung
Der Klebestift überzeugt dank des geringen Wassergehalts durch seine Effizienz und Langlebigkeit**.
Er verursacht keine Falten im Papier und bildet weniger Klumpen – ideal auch als Ergänzung zum Bürobedarf.
Kinderfreundlich,
inspirierend & kreativ
Idealer Begleiter für Bastel-arbeiten: In der Schule oder zu Hause eignet sich der Kleber dank 90% natürlicher Inhalts-stoffe* perfekt zum Basteln und Werken. Er ist bei niedrigen Temperaturen auswaschbar sowie lösemittelfrei.
Für verschiedene
Materialien
Der transparente Kleber bietet eine starke Anfangshaftung auf verschiedenen Materialien im Büro oder beim Basteln in der Schule, z.B. Papier, Karton, Filz, Fotos, Baumwolle und mehr.